ZHDU068 March 2026
汇流条通常是一个金属部件,位于两个电池模块之间,用于将二者串联起来,它是器件可监控的关键元件。通过这种监控,可评估电池模块之间的连接状态及其随时间的变化情况。
将汇流条连接到器件主要有两种方法:
第一种,可以通过软件配置,使用一个 VC 通道进行监控。此时,并非监控 18 节电芯,而是将其中一个或多个通道用于监控汇流条而非电池电芯。
另一种方法是,可以使用器件上的 BB 引脚来监控位于两节电芯之间的汇流条。在此配置下,除了监控全部 18 节电芯外,还可以额外监控一个汇流条。用户可以通过更改 EVM 上的某些元件,将汇流条配置到不同的电芯之间。有关修改元件以调整汇流条位置的具体说明,请参阅 EVM 硬件的高级用法 部分。