ZHDS036 January 2026 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMCS1123 , TMCS1123-Q1 , TPS650362-Q1 , TPS650364-Q1 , TPS650365-Q1 , TPS650366-Q1
第五步是推导硬件安全要求 (HSR) 及软件安全要求 (SSR) 的规格。这两组要求都可以从原始的功能安全要求中追溯,具有相同的 ASIL,共同构成具体的、可验证的安全特征。
HSR 是指定硬件元素必须如何表现以满足分配给它的 FSR 的 TSR。这是通过使用 FTA、FMEDA 或 FMEA 分析 FSR 而在 TSC 中获得的。HSR 始终追溯到单个 FSR 并继承 ASIL。
SSR 是定义软件单元必须满足的行为、质量和验证标准以满足分配的 FSR 的那些 TSR。这是通过在 TSC 中将每个 FSR 映射到软件功能,然后分析可能的软件故障模式来实现的。SSR 继承关联 FSR 的 ASIL。
硬件软件接口 (HSI) 是一组安全关键连接,用于指定跨越硬件软件边界的信息。HSI 在 TSC 中引入,然后在 HSR 和 SSR 中实现,这对于证明硬件‑软件边界是明确的、确定性的和可独立验证的非常重要。