ZHDS036 January 2026 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMCS1123 , TMCS1123-Q1 , TPS650362-Q1 , TPS650364-Q1 , TPS650365-Q1 , TPS650366-Q1
在制定 FuSa 目标后,下一阶段是开发 FSC。系统方框图如图 2-5 所示,它比项定义中的方框图深一级。目标是在初步架构图上定义子功能元素及互连。
图 2-5 FSR 级系统方框图为了简化分析,选择 SG2 作为示例。图 2-6 是与 SG2 相关的更深一级的方框图,相关子功能元素和交互在表 2-9中进行了定义。
图 2-6 SG2 的 FSR 级系统方框图| 元素 ID | 元素名称 | 说明 |
|---|---|---|
| E1 | 直流输出电流测量电路 | 测量用于恒流控制及过流保护的 OBC 输出电流。 |
| E2 | 交流输入电流测量电路 | 测量 OBC 输入电流以进行交流电流控制及过流保护。 |
| E3 | 微控制器电路 | 执行充电器控制算法、监控传感器数据、生成 PWM 信号并且与车辆的 BMS/VCU 通信。 |
| E4 | 栅极驱动器电路 | 提供电源开关所需的电压和大电流驱动信号。 |
| E5 | TPLD 电路 | 可编程逻辑器件,其特征是具有组合逻辑的电源开关关闭序列。 |
| E6 | CAN 收发器电路 | 与 BMS/VCU 交换状态和诊断信息。 |
| E7 | PMIC 电路 | 为关键器件提供电源,并对关键电压轨进行电压监控。这也为 MCU 提供了外部看门狗及错误引脚监控器。 |
| E8 | 温度测量电路 | 监测电源开关的结温、变压器温度及转换器的环境温度。 |
执行 FTA 以生成 SG2 的 FSR。FTA 分析分成三个步骤。第一步是创建将 SG2 违例作为顶部事件的故障树,然后第二步是推导定义的子功能元件的每个潜在故障,这些故障会导致顶部事件发生,接着第三步是使用逻辑门来表示事件之间的关系。
按照上述步骤,FTA 树如图 2-7 所示。必须确定关键故障路径以进行割集分析。如果 SPF 直接违反 FuSa 目标,则必须设计 FSR;如果 SPF 未直接违反 FuSa 目标,则有必要确定双点失效系统是否可接受并分析两点失效的独立性。
对于 SG 的 FTA 分析,在 FSR 级别,其可以在部件处终止,同时必须在 TSR 级别进行更详细的分析。如图 2-7 所示,如果存在电流检测异常、控制故障或电源问题,则违反 SG2。然后可以将其细分为不同的元件。
图 2-7 SG2 的 FTA 树示例割集是一种逻辑分析,于确定导致顶部栅极条件失败的栅极/事件组合集。
每个 FSR 都必须分配至负责实现的逻辑块。如果 FSR 跨越多个块,则必须列出所有相关子系统。表 2-10 列出了一组简明的用于支持目标的 FSR,该目标即避免由于直流母线过流而导致车辆起火。
| SG2:避免由于直流母线过流而导致车辆起火。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | FSR | 安全状态 | 分配 | ASIL | 跟踪至 |
| FSR 2.1 | 直流总线电流检测系统应执行精确的电流测量。 | 将 OC 标志置为有效以发送至 MCU。 | E1 及 SW | B | GT4 |
| FSR 2.2 | TCAN 应在 OBC 与 VCU 之间执行正确的通信。 | 将 OC 状态发送至 VCU。 | E6 及 SW | B | GT6 |
| FSR 2.3 | MCU 应执行正确的控制方案。 | 切换到紧急操作模式。 | E3 及 SW | B | GT7 |
| FSR 2.4 | 栅极驱动器应当正确驱动电源开关。 | 禁用电源开关。 | E4 | B | GT8 |
| FSR 2.5 | 辅助电源应向关键元件提供可靠电压。 | 提供可靠电压轨。 | E7 | B | GT3 |