图 4-2 显示了这些块和连接器在板上的位置。按照以下步骤设置硬件:
- 将 JTAG 仿真器连接到连接器 J4 即可对 C2000 器件进行调试或编程。外部仿真器必须使用 2个引脚(TMS 和 TCK)
cJTAG 模式。
- 完成第一个增量构建步骤后,将电机导线连接至端子 J3。
- 通过将电源连接到 J1,为逆变器提供交流电源或交流主电源。
- 直流电源的最大输出为 400VDC
- 交流电源的最大输出为 265VAC(频率为 50Hz 和 60Hz)
- 交流市电为 220VAC(频率为 50Hz 和 60Hz)
- 通过电线将输出端子 TP10 和 TP11与电子负载相连,并保持正确的极性。
- 连接万用表、示波器探头和其他测量设备,以根据需要探测或分析各种信号和参数。仅使用具有适当额定值的设备并遵循适当的隔离和安全措施。
注: 如果在测试时外部仿真器出现连接问题,请在 JTAG 信号和 USB 电缆上添加铁氧体磁珠。使连接线路尽可能短。
警告: 两个电源域的接地平面可以相同或不同,具体取决于硬件配置。在将任何测试设备与电路板连接之前,应满足适当的隔离要求,以确保您和您设备的安全。在为电路板供电之前,请检查 GND 连接。如果测量设备连接至电路板,则需要隔离器。