ZHCUD17 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
      1.      前言:使用前必读
      2. 1.1.1 Sitara MCU+ Academy
      3. 1.1.2 重要使用说明
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 元件标识
      2. 1.3.2 功能方框图
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1  其他图像
    2. 2.2  设置
    3. 2.3  电源要求
      1. 2.3.1 电源树
      2. 2.3.2 电源序列
    4. 2.4  接头信息
      1. 2.4.1 基板接头(J1、J2、J3)
      2. 2.4.2 HSEC 引脚排列
      3. 2.4.3 XDS 调试接头 (J4)
      4. 2.4.4 FSI 接头
      5. 2.4.5 OSPI 扩展连接器
      6. 2.4.6 以太网附加电路板连接器
    5. 2.5  复位
    6. 2.6  时钟
    7. 2.7  GPIO 映射
    8. 2.8  接口
      1. 2.8.1 USB
      2. 2.8.2 UART
      3. 2.8.3 FSI
      4. 2.8.4 OSPI
      5. 2.8.5 以太网
        1. 2.8.5.1 RGMII
        2. 2.8.5.2 PRU-ICSS
          1. 2.8.5.2.1 板载 PHY
          2. 2.8.5.2.2 以太网附加电路板
      6. 2.8.6 I2C
      7. 2.8.7 SPI
      8. 2.8.8 TMDSHSECDOCK-AM263 外设
        1. 2.8.8.1 ADC/DAC
        2. 2.8.8.2 MCAN
        3. 2.8.8.3 LIN1
        4. 2.8.8.4 JTAG
        5. 2.8.8.5 GPIO
    9. 2.9  调试信息
    10. 2.10 测试点
    11. 2.11 组装说明
    12. 2.12 最佳实践
  8. 3软件
  9. 4硬件设计文件
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6参考资料
    1. 6.1 此设计中使用的其他 TI 元件
  12. 7修订历史记录

RGMII

一个 RGMII 信号端口从 AM261x controlSOM 路由到 HSEC180ADAPEVM-AM2,再路由到 48 引脚 DP83869 千兆位以太网 PHY,并端接在 RJ45 连接器上。

DP83869 PHY 配置为广播 1Gb 操作。RJ45 连接器能用于 10/100/1000Mbps 以太网连接,并集成电磁元件和 LED 来提供链路和活动指示。

HSEC180ADAPEVM-AM2 HSEC180ADAPEVM-AM2 RGMII 接口图 2-15 HSEC180ADAPEVM-AM2 RGMII 接口

RGMII RX 和 TX 网络通过 SOM HD 连接器 J2 路由,并通过电阻器多路复用器。默认情况下,为 RGMII 路径组装电阻器,并连接到 DP83869 PHY。

MDIO0 网络通过 SOM HD 连接器 J2 路由,并且也通过电阻器多路复用器。默认情况下会组装这两条路径的电阻器,而无需修改。MDIO0 网络通过 AM261x controlSOM 上的1.5kΩ 电阻器上拉至 IO 电源电压,不需要在 HSEC180ADAPEVM-AM2 上施加额外的上拉电阻。

PHY 中断信号由 AM261x MCU 映射的 GPIO 信号驱动。

DP83869 时钟输入来自 AM261x controlSOM 上的时钟缓冲器 IC,并在 25MHz 上运行。

DP83869 复位信号由 AM261x PORz 信号 ANDed 和 AM261x controlSOM IO 扩展器的输出生成。

DP83869 PHY 需要三个单独的电源。VDDIO (3.3V) 是板载负载开关的输出,该开关使用 3.3V 系统 IO 电压作为输入。其他两个 PHY 电源输入-VDD1P1 和 VDDA2P5-由板载 LDO 生成。有关系统电源的更多信息,请参阅节 2.3。

搭接电阻器

DP83869 以太网 PHY 使用若干功能引脚用作搭接选项,以便将 PHY 置于特定的运行模式。

注: RX_D0 和 RX_D1 为浮动状态,而不是用 2.49kΩ 电阻器下拉,因为它们采用 4 级配置电阻模式方案。所有其他信号都采用 2 级配置 (strap) 电阻模式。
注: 配置所用的每个功能引脚都配有一个 9kΩ 的内部下拉电阻
HSEC180ADAPEVM-AM2 DP83869 RGMII1 PHY 配置电阻器图 2-16 DP83869 RGMII1 PHY 配置电阻器
表 2-10 DP83869 RGMII1 千兆位以太网 PHY 搭接电阻器
功能引脚 默认模式 HSEC180ADAPEVM-AM2 上的模式 功能
RX_D0 0 0 PHY 地址:0000
RX_D1 0 0
JTAG_TDO/GPIO_1 0 0 RGMII 至铜线
RX_D3 0 0
RX_D2 0 0
LED_0 0 0 自动协商,广播 1000/100/10,自动 MDI-X
RX_ER 0 0
LED_2 0 0
RX_DV 0 0 端口镜像已禁用

RJ45 连接器 LED 指示

与 DP83869 PHY 相连接的 RJ45 插座包含两个双色 LED,可用于指示链路和活动。

表 2-11 CPSW RGMII1 RJ45 插座 LED 指示
RJ45 LED 颜色 指示
右侧 LED 绿色 以太网 PHY 电源已建立
黄色 发送或接收活动
左侧 LED 绿色 连接良好
黄色 1000BT 连接已建立