ZHCUD17 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
      1.      前言:使用前必读
      2. 1.1.1 Sitara MCU+ Academy
      3. 1.1.2 重要使用说明
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 元件标识
      2. 1.3.2 功能方框图
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1  其他图像
    2. 2.2  设置
    3. 2.3  电源要求
      1. 2.3.1 电源树
      2. 2.3.2 电源序列
    4. 2.4  接头信息
      1. 2.4.1 基板接头(J1、J2、J3)
      2. 2.4.2 HSEC 引脚排列
      3. 2.4.3 XDS 调试接头 (J4)
      4. 2.4.4 FSI 接头
      5. 2.4.5 OSPI 扩展连接器
      6. 2.4.6 以太网附加电路板连接器
    5. 2.5  复位
    6. 2.6  时钟
    7. 2.7  GPIO 映射
    8. 2.8  接口
      1. 2.8.1 USB
      2. 2.8.2 UART
      3. 2.8.3 FSI
      4. 2.8.4 OSPI
      5. 2.8.5 以太网
        1. 2.8.5.1 RGMII
        2. 2.8.5.2 PRU-ICSS
          1. 2.8.5.2.1 板载 PHY
          2. 2.8.5.2.2 以太网附加电路板
      6. 2.8.6 I2C
      7. 2.8.7 SPI
      8. 2.8.8 TMDSHSECDOCK-AM263 外设
        1. 2.8.8.1 ADC/DAC
        2. 2.8.8.2 MCAN
        3. 2.8.8.3 LIN1
        4. 2.8.8.4 JTAG
        5. 2.8.8.5 GPIO
    9. 2.9  调试信息
    10. 2.10 测试点
    11. 2.11 组装说明
    12. 2.12 最佳实践
  8. 3软件
  9. 4硬件设计文件
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6参考资料
    1. 6.1 此设计中使用的其他 TI 元件
  12. 7修订历史记录

设置

AM261x SOM 转 HSEC 适配器板支持 controlSOM 配置 2:controlCARD 向后兼容性配置。通过 HSEC 扩展坞(TMDSHSECDOCK-AM263 或 TMDSHSECDOCK)为 SOM 转 HSEC 适配器 + controlSOM 提供系统电源。需要使用 XDS110ISO-EVM 等仿真调试探针,连接 controlSOM 上的 MCU,以进行调试。controlSOM,XDS110 调试探针和 HSEC 扩展坞单独出售。

TMDSHSECDOCK-AM263 和 TMDSHSECDOCK 是使用 HSEC180ADAPEVM-AM2 所需的 HSEC 集线站,并为整个 controlSOM 系统提供电源。两个 HSEC 集线站均支持快速原型设计并增强了 AM261x controlSOM 的开发功能。TMDSHSECDOCK-AM263 包含支持 AM26x MCU 特定功能的硬件,这样能与 controlSOM 板上未启用的各种外设连接,而 TMDSHSECDOCK 仅支持访问引脚输出到 SOM HD 连接器的 IO。表 2-1比较了每个集线站的功能。

表 2-1 比较 AM26x controlCARD HSEC 扩展坞
特性 TMDSHSECDOCK TMDSHSECDOCK-AM263
USB Type-C 电源输入
GPIO 分线接头
可自定义布线/原型设计的试验电路板区域
2 通道 MCAN 收发器
2 通道 LIN 收发器
MIPI-60 调试接头
14 引脚 JTAG 接头
ADC 输入信号调节

在该配置中,Code Composer Studio™ 通过 JTAG 连接到 SOM 转 HSEC 适配器板,并支持软件开发。XDS110 调试探针还会枚举一个虚拟 COM 端口 (VCP),用于通过 UART 与 MCU 进行通信。

要启用该配置,请按照以下步骤操作:

  1. 需要具备以下设备:
    1. AM261x controlSOM (AM261-SOM-EVM)
    2. AM261x HSEC180 适配器板 (HSEC180ADAPEVM-AM2)
    3. AM26x controlCARD 兼容基板/HSEC180 集线站(TMDSHSECDOCK-AM263 或 TMDSHSECDOCK)
    4. XDS110 隔离式调试探针 (XDS110ISO-EVM)
    5. 2 条 USB Type-C 电缆
    6. (可选)使用 TMDSHSECDOCK 时直流 5V 电源
  2. 验证每个 EVM 上的开关设置是否正确。
    1. AM261-SOM-EVM:
      1. 使用 SW1 选择所需的引导模式(请参阅 AM261-SOM-EVM 用户指南中的引导模式选择
      2. 使用 S1、S2、S4 选择所需的 ADC 电压基准模式(如果适用于应用)(参考AM261-SOM-EVM 用户指南中的 ADC 和 DAC https://www.ti.com/lit/ug/spau024a/spau024a.pdf
    2. XDS110ISO-EVM:
      1. S1 选择 JTAG 模式 – 设置为 JTAG 模式。
      2. S2 启用 UART/SPI 连接 – 设置为 ON 模式。
  3. 将 controlSOM 连接到 SOM 转 HSEC180 适配器板
  4. 确保 controlSOM 方向正确。controlSOM 上的 J1 接头应与 HSEC180 适配器板上的 J1 接头连接。
  5. 将 HSEC180 适配器板插入 HSEC 集线站
  6. 将 XDS110ISO-EVM 连接到 controlSOM 的 HSEC-180 适配器板连接器 J4 (图 2-1) 或 J7 (图 2-2)。
  7. 将 USB 电缆连接到 XDS110 隔离式调试探针上的连接器 J5。XDS110 隔离式探针已通电
  8. 将 USB 电缆连接到 HSEC 集线站上的连接器。
  9. HSEC 扩展坞电源
    1. 如果使用 TMDSHSECDOCK-AM263 -将 SW3 翻转到 ON 位置
    2. 如果使用 TMDSHSECDOCK-将 S1 翻转至 USB-ON 位置
  10. 确认 controlSOM 上的电源状态 LED(D5、D6 和 D7)亮起。
  11. controlSOM 可供使用。按照软件中的步骤开始开发软件。

HSEC180ADAPEVM-AM2 AM26x controlCARD 向后兼容性配置- XDS110ISO 连接到 HSEC180ADAPEVM-AM2 J4图 2-1 AM26x controlCARD 向后兼容性配置- XDS110ISO 连接到 HSEC180ADAPEVM-AM2 J4
HSEC180ADAPEVM-AM2 AM26x controlCARD 向后兼容性配置- XDS110ISO 连接到 controlSOM J7图 2-2 AM26x controlCARD 向后兼容性配置- XDS110ISO 连接到 controlSOM J7