ZHCUBZ4 April   2024  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 AM263x 微控制器
        1. 2.2.1.1 TMDSCNCD263
        2. 2.2.1.2 LP-AM263
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 三相 PMSM 驱动器
      1. 3.1.1 PMSM 的数学模型和 FOC 结构
      2. 3.1.2 PM 同步电机的磁场定向控制
        1. 3.1.2.1 (a, b) → (α, β) Clarke 变换
        2. 3.1.2.2 (α, β) → (d, q) Park 变换
        3. 3.1.2.3 交流电机 FOC 基本配置方案
        4. 3.1.2.4 转子磁通位置
      3. 3.1.3 PM 同步电机的无传感器控制
        1. 3.1.3.1 具有锁相环的增强型滑模观测器
          1. 3.1.3.1.1 PMSM 的 ESMO 设计
          2. 3.1.3.1.2 使用 PLL 的转子位置和转速估算
      4. 3.1.4 电机驱动器的硬件必要条件
      5. 3.1.5 额外的控制特性
        1. 3.1.5.1 弱磁 (FW) 和每安培最大扭矩 (MTPA) 控制
        2. 3.1.5.2 快速启动
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
      1. 4.2.1 导入和配置工程
      2. 4.2.2 工程结构
      3. 4.2.3 实验室软件概述
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 LP-AM263 设置
      2. 4.3.2 BOOSTXL-3PHGANINV 设置
      3. 4.3.3 TMDSCNCD263 设置
      4. 4.3.4 TMDSADAP180TO100 设置
      5. 4.3.5 TMDSHVMTRINSPIN 设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 1 级递增构建
        1. 4.4.1.1 构建和加载工程
        2. 4.4.1.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.1.3 运行代码
      2. 4.4.2 2 级递增构建
        1. 4.4.2.1 构建和加载工程
        2. 4.4.2.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.2.3 运行代码
      3. 4.4.3 3 级递增构建
        1. 4.4.3.1 构建和加载工程
        2. 4.4.3.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.3.3 运行代码
      4. 4.4.4 4 级递增构建
        1. 4.4.4.1 构建和加载工程
        2. 4.4.4.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.4.3 运行代码
    5. 4.5 向电机控制项目中添加附加功能
      1. 4.5.1 使用 DATALOG 函数
      2. 4.5.2 使用 PWMDAC 函数
      3. 4.5.3 添加 CAN 功能
      4. 4.5.4 添加 SFRA 功能
        1. 4.5.4.1 操作原理
        2. 4.5.4.2 对象定义
        3. 4.5.4.3 模块接口定义
        4. 4.5.4.4 使用 SFRA
    6. 4.6 构建定制板
      1. 4.6.1 构建新的定制板
        1. 4.6.1.1 硬件设置
        2. 4.6.1.2 将参考代码迁移到定制板
          1. 4.6.1.2.1 设置硬件板参数
          2. 4.6.1.2.2 修改电机控制参数
          3. 4.6.1.2.3 更改引脚分配
          4. 4.6.1.2.4 配置 PWM 模块
          5. 4.6.1.2.5 配置 ADC 模块
          6. 4.6.1.2.6 配置 CMPSS 模块
  11. 5通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  12. 6设计和文档支持
    1. 6.1 设计文件
      1. 6.1.1 原理图
      2. 6.1.2 BOM
      3. 6.1.3 PCB 布局建议
        1. 6.1.3.1 布局图
    2. 6.2 工具与软件
    3. 6.3 文档支持
    4. 6.4 支持资源
    5. 6.5 商标
  13. 7作者简介

运行代码

  1. 打开交流或直流电源,逐渐增加电源上的输出电压以获得适当的直流母线电压。
  2. 必须在头文件 user_mtr1.h 中定义所需的电机参数,如以下示例代码所示。
    #define USER_MOTOR1_TYPE MOTOR_TYPE_PM
    #define USER_MOTOR1_NUM_POLE_PAIRS (4)
    #define USER_MOTOR1_Rr_Ohm (NULL)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm (0.38157931f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H (0.000188295482f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H (0.000188295482f)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz (0.0396642499f)
  3. 构建工程并将代码加载到控制器中,通过取消选中“Tools”>“ARM Advanced Features”中的“Data Cache Enabled”来禁用数据缓存,通过点击“Resume”按钮来运行工程,或点击“Debug”选项卡中的 Run → Resume。经过固定的时长后,systemVars.flagEnableSystem 设置为 1,这意味着偏移校准已完成并且浪涌电源继电器已开启。电机故障标志 motorVars_M1.faultMtrUse.all 等于 0,否则用户必须检查电流和电压检测电路,如节 4.4.1 中所述。
  4. 在“Expressions”窗口中将变量 motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify 设置为 1,如图 4-26 所示。
  5. 开始运行电机后:
    1. 将目标速度值设为变量 motorVars_M1.speedRef_Hz,并观察电机轴速度如何随设定速度改变。
    2. 要改变加速度,请在变量 motorVars_M1.accelerationMax_Hzps 中输入不同的加速度值。
    3. 如节 4.5.2 所述,使用 PWMDAC 模块显示监视变量。电机角度和电流波形如图 4-27 所示。
  6. FOC 系统电流控制器的默认比例增益 (Kp) 和积分增益 (Ki) 在函数 setupControllers() 中计算。调用 setupControllers() 后,全局变量 motorSetVars_M1.Kp_Id、motorSetVars_M1.Ki_Id、motorSetVars_M1.Kp_Iq 和 motorSetVars_M1.Ki_Iq 将使用新计算得出的 Kp 和 Ki 增益进行初始化。如图 4-26 中所示,调整“Expressions”窗口中这四个变量的 Kp 和 Ki 值,使电流控制器实现预期的电流控制带宽和响应。Kp 增益会产生一个零点,以抵消电机定子的极点,可以轻松地计算得出。Ki 增益可调整电流控制器-电机系统的带宽。如果需要一个速度控制系统来实现特定阻尼,电流控制器的 Kp 增益将与速度控制系统的时间常数相关。
  7. 将变量 motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify 设为 0 停止运行电机。
  8. 完成后,现在可以停止控制器,并终止调试连接。通过首先点击工具栏上的“Suspend”按钮或点击 Target → Halt 来完全停止控制器。最后,通过点击“CPU Reset”按钮或依次点击 Run → Reset 来复位控制器。
  9. 通过点击“Terminate Debug Session”按钮或依次点击 Run → Terminate 来关闭 CCS 调试会话。
TIDM-02018 构建级别 4:表达式窗口中的变量图 4-26 构建级别 4:表达式窗口中的变量
TIDM-02018 构建级别 4:正向移动时的相电流和转子角度以及 eSMO 波形图 4-27 构建级别 4:正向移动时的相电流和转子角度以及 eSMO 波形

如节 4.2.2 所示,工程中可支持多种 FOC 算法。用户可以使用一种(eSMO、霍尔或编码器)算法或两种算法(eSMO + 编码器)进行工程中的电机控制。

,用户可以通过在工程属性中添加预定义名称 MOTOR1_ESMO 和 MOTOR1_ENC,在工程中同时实施 eSMO 和编码器估算器,如节 4.2.1 中所述。按照上述操作步骤,重新构建、加载和运行工程。

  • systemVars.estType 值等于 EST_TYPE_ESMO_ENC,这意味着 eSMO 和编码器估算器在该工程中处于启用状态。
  • motorVars_M1.estimatorMode 等于 ESTIMATOR_MODE_ESMO,这意味着 eSMO 估算器正在用于无传感器 FOC;等于 ESTIMATOR_MODE_ENC,这意味着编码器估算器正在用于有传感器 FOC。
  • 来自 eSMO 和编码器的估算转子角度如图 4-28 所示。通过将 motorVars_M1.speedRef_Hz 设置为正值,电机在 eSMO 正向旋转的情况下运行。
  • 用户可以将值更改为 ESTIMATOR_MODE_ENC,以选择有传感器 FOC 的编码器估算器。用户还可以更改值以动态地使用估算器进行切换。
TIDM-02018 构建级别 4:采用 eSMO 和编码器的转子角度,正向旋转时的相电流波形图 4-28 构建级别 4:采用 eSMO 和编码器的转子角度,正向旋转时的相电流波形