ZHCUBZ4 April   2024  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 AM263x 微控制器
        1. 2.2.1.1 TMDSCNCD263
        2. 2.2.1.2 LP-AM263
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 三相 PMSM 驱动器
      1. 3.1.1 PMSM 的数学模型和 FOC 结构
      2. 3.1.2 PM 同步电机的磁场定向控制
        1. 3.1.2.1 (a, b) → (α, β) Clarke 变换
        2. 3.1.2.2 (α, β) → (d, q) Park 变换
        3. 3.1.2.3 交流电机 FOC 基本配置方案
        4. 3.1.2.4 转子磁通位置
      3. 3.1.3 PM 同步电机的无传感器控制
        1. 3.1.3.1 具有锁相环的增强型滑模观测器
          1. 3.1.3.1.1 PMSM 的 ESMO 设计
          2. 3.1.3.1.2 使用 PLL 的转子位置和转速估算
      4. 3.1.4 电机驱动器的硬件必要条件
      5. 3.1.5 额外的控制特性
        1. 3.1.5.1 弱磁 (FW) 和每安培最大扭矩 (MTPA) 控制
        2. 3.1.5.2 快速启动
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
      1. 4.2.1 导入和配置工程
      2. 4.2.2 工程结构
      3. 4.2.3 实验室软件概述
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 LP-AM263 设置
      2. 4.3.2 BOOSTXL-3PHGANINV 设置
      3. 4.3.3 TMDSCNCD263 设置
      4. 4.3.4 TMDSADAP180TO100 设置
      5. 4.3.5 TMDSHVMTRINSPIN 设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 1 级递增构建
        1. 4.4.1.1 构建和加载工程
        2. 4.4.1.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.1.3 运行代码
      2. 4.4.2 2 级递增构建
        1. 4.4.2.1 构建和加载工程
        2. 4.4.2.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.2.3 运行代码
      3. 4.4.3 3 级递增构建
        1. 4.4.3.1 构建和加载工程
        2. 4.4.3.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.3.3 运行代码
      4. 4.4.4 4 级递增构建
        1. 4.4.4.1 构建和加载工程
        2. 4.4.4.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.4.3 运行代码
    5. 4.5 向电机控制项目中添加附加功能
      1. 4.5.1 使用 DATALOG 函数
      2. 4.5.2 使用 PWMDAC 函数
      3. 4.5.3 添加 CAN 功能
      4. 4.5.4 添加 SFRA 功能
        1. 4.5.4.1 操作原理
        2. 4.5.4.2 对象定义
        3. 4.5.4.3 模块接口定义
        4. 4.5.4.4 使用 SFRA
    6. 4.6 构建定制板
      1. 4.6.1 构建新的定制板
        1. 4.6.1.1 硬件设置
        2. 4.6.1.2 将参考代码迁移到定制板
          1. 4.6.1.2.1 设置硬件板参数
          2. 4.6.1.2.2 修改电机控制参数
          3. 4.6.1.2.3 更改引脚分配
          4. 4.6.1.2.4 配置 PWM 模块
          5. 4.6.1.2.5 配置 ADC 模块
          6. 4.6.1.2.6 配置 CMPSS 模块
  11. 5通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  12. 6设计和文档支持
    1. 6.1 设计文件
      1. 6.1.1 原理图
      2. 6.1.2 BOM
      3. 6.1.3 PCB 布局建议
        1. 6.1.3.1 布局图
    2. 6.2 工具与软件
    3. 6.3 文档支持
    4. 6.4 支持资源
    5. 6.5 商标
  13. 7作者简介

导入和配置工程

该工程是一个通用电机控制设计,支持 TI EVM 电机驱动器套件,可与 AM263x MCU 器件结合使用。用户可以通过设置工程的编译配置和属性来运行不同的 TI EVM 套件。在以下各节中,将 LP-AM263BOOSTXL-3PHGANINV 实验结合使用,以展示如何导入和运行此套件上的示例实验。

  1. 依次点击“Project”➔“Import CCS Projects...”,在 CCS 中导入工程,然后点击“Browse...”按钮选择搜索目录
    1. (位于 <install_location>\examples\),来选择“universal_motorcontrol_lab”文件夹。
  2. 该工程可配置为在两个电机驱动器套件上运行。通过右键点击导入的工程名称并选择正确的构建配置(例如 3phGaN_3SC),可以选择其中一个套件,如图 4-1 所示。
  3. 通过右键点击导入的工程名称来配置工程以选择工程中的支持函数,然后点击“Properties”命令为工程设置预定义符号,如图 4-2 所示。
    1. 通过在名称中删除或添加“_N”,可以激活或禁用预定义符号。例如,将“MOTOR1_FWC_N”中的“_N”删除(使其变为“MOTOR1_FWC”)可启用弱磁控制,而将“MOTOR1_FWC”符号名称更改为“MOTOR1_FWC_N”可禁用弱磁控制功能。
    2. 根据电机和硬件板,通过启用上述的相关预定义符号来选择正确的支持电机控制算法。表 4-3 展示了提供支持的算法和相关电机矩阵。
    3. 通过启用预定义符号来选择正确的支持函数,如图 4-2 所示。
  4. 选择正确的目标配置文件 (.ccxml)(如图 4-4 所示),方法是右键点击文件名,在弹出菜单中选择“Set as Active Target Configuration”和“Set as Default Target Configuration”。
    1. AM263_LP.ccxml 适用于基于 LP-AM263 的硬件套件。
    2. AM263_CC.ccxml 适用于基于 TMDSCNCD263 的硬件套件。
  5. user_mtr1.huser_common.h 文件中选择或定义正确的电机模型。这些文件位于工程浏览器窗口中的 src_board 文件夹下。取消注释与受测电机相对应的 #define,并确认其余 #define 电机仍被注释掉。确保代码中的电机参数与所连接电机的规格相匹配。
  6. 按照节 4.3 中所述设置硬件套件,将电机、编码器和/或霍尔传感器连接到套件。
TIDM-02018 在 CCS 中选择合适的构建配置图 4-1 在 CCS 中选择合适的构建配置
TIDM-02018 在工程属性中选择所需的预定义符号图 4-2 在工程属性中选择所需的预定义符号
表 4-3 通用电机控制中的支持算法、功能和电机矩阵
算法或功能 预定义符号 LaunchPad controlCARD
BOOSTXL-3PHGANINV TMDSHVMTRINSPIN
基于 eSMO 的无传感器 FOC MOTOR1_ESMO ✔,LVSERVOMTR ✔,HVPMSMMTR
基于 QEP 编码器的含传感器 FOC MOTOR1_ENC ✔,LVSERVOMTR ✔,HVPMSMMTR
基于霍尔传感器的含传感器 FOC MOTOR1_HALLHALL_CAL ✔,LVSERVOMTR
使用图形工具时的数据日志 DATALOG_EN
PWMDAC EPWMDAC_MODE
SFRA 工具 SFRA_ENABLE
使用图形工具时的阶跃响应 STEP_RP_EN