ZHCUBZ4 April   2024  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 AM263x 微控制器
        1. 2.2.1.1 TMDSCNCD263
        2. 2.2.1.2 LP-AM263
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 三相 PMSM 驱动器
      1. 3.1.1 PMSM 的数学模型和 FOC 结构
      2. 3.1.2 PM 同步电机的磁场定向控制
        1. 3.1.2.1 (a, b) → (α, β) Clarke 变换
        2. 3.1.2.2 (α, β) → (d, q) Park 变换
        3. 3.1.2.3 交流电机 FOC 基本配置方案
        4. 3.1.2.4 转子磁通位置
      3. 3.1.3 PM 同步电机的无传感器控制
        1. 3.1.3.1 具有锁相环的增强型滑模观测器
          1. 3.1.3.1.1 PMSM 的 ESMO 设计
          2. 3.1.3.1.2 使用 PLL 的转子位置和转速估算
      4. 3.1.4 电机驱动器的硬件必要条件
      5. 3.1.5 额外的控制特性
        1. 3.1.5.1 弱磁 (FW) 和每安培最大扭矩 (MTPA) 控制
        2. 3.1.5.2 快速启动
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
      1. 4.2.1 导入和配置工程
      2. 4.2.2 工程结构
      3. 4.2.3 实验室软件概述
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 LP-AM263 设置
      2. 4.3.2 BOOSTXL-3PHGANINV 设置
      3. 4.3.3 TMDSCNCD263 设置
      4. 4.3.4 TMDSADAP180TO100 设置
      5. 4.3.5 TMDSHVMTRINSPIN 设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 1 级递增构建
        1. 4.4.1.1 构建和加载工程
        2. 4.4.1.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.1.3 运行代码
      2. 4.4.2 2 级递增构建
        1. 4.4.2.1 构建和加载工程
        2. 4.4.2.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.2.3 运行代码
      3. 4.4.3 3 级递增构建
        1. 4.4.3.1 构建和加载工程
        2. 4.4.3.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.3.3 运行代码
      4. 4.4.4 4 级递增构建
        1. 4.4.4.1 构建和加载工程
        2. 4.4.4.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.4.3 运行代码
    5. 4.5 向电机控制项目中添加附加功能
      1. 4.5.1 使用 DATALOG 函数
      2. 4.5.2 使用 PWMDAC 函数
      3. 4.5.3 添加 CAN 功能
      4. 4.5.4 添加 SFRA 功能
        1. 4.5.4.1 操作原理
        2. 4.5.4.2 对象定义
        3. 4.5.4.3 模块接口定义
        4. 4.5.4.4 使用 SFRA
    6. 4.6 构建定制板
      1. 4.6.1 构建新的定制板
        1. 4.6.1.1 硬件设置
        2. 4.6.1.2 将参考代码迁移到定制板
          1. 4.6.1.2.1 设置硬件板参数
          2. 4.6.1.2.2 修改电机控制参数
          3. 4.6.1.2.3 更改引脚分配
          4. 4.6.1.2.4 配置 PWM 模块
          5. 4.6.1.2.5 配置 ADC 模块
          6. 4.6.1.2.6 配置 CMPSS 模块
  11. 5通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  12. 6设计和文档支持
    1. 6.1 设计文件
      1. 6.1.1 原理图
      2. 6.1.2 BOM
      3. 6.1.3 PCB 布局建议
        1. 6.1.3.1 布局图
    2. 6.2 工具与软件
    3. 6.3 文档支持
    4. 6.4 支持资源
    5. 6.5 商标
  13. 7作者简介

PM 同步电机的磁场定向控制

为了实现更好的动态性能,需要采用更加复杂的控制方案来控制 PM 电机。借助微控制器提供的数学处理能力,我们可以实施先进的控制策略,这些策略使用数学变换将永磁电机中的扭矩生成和磁化功能解耦。这种解耦的扭矩和磁化控制通常称为转子磁通定向控制,或简称为磁场定向控制 (FOC)。

在直流 (DC) 电机中,定子和转子的励磁是独立控制的,产生的扭矩和磁通可以独立调整,如图 3-3 所示。磁场激励强度(例如,磁场激励电流的振幅)决定了磁通的大小。通过转子绕组的电流确定了扭矩是如何生成。转子上的换向器在扭矩产生过程中发挥着有趣的作用。换向器与电刷接触,这个机械构造旨在将电路切换至机械对齐的绕组以产生最大的扭矩。这样的安排意味着,电机的扭矩产生在任何时候都非常接近于最佳情况。这里的关键点是,通过管理绕组以保持转子绕组产生的磁通与定子磁场垂直。

为了实现更好的动态性能,需要采用更加复杂的控制方案来控制 PM 电机。借助微控制器提供的数学处理能力,我们可以实施先进的控制策略,这些策略使用数学变换将永磁电机中的扭矩生成和磁化功能解耦。这种解耦的扭矩和磁化控制通常称为转子磁通定向控制,或简称为磁场定向控制 (FOC)。

在直流 (DC) 电机中,定子和转子的励磁是独立控制的,产生的扭矩和磁通可以独立调整,如图 3-3 所示。磁场激励强度(例如,磁场激励电流的振幅)决定了磁通的大小。通过转子绕组的电流确定了扭矩是如何生成。转子上的换向器在扭矩产生过程中发挥着有趣的作用。换向器与电刷接触,这个机械构造旨在将电路切换至机械对齐的绕组以产生最大的扭矩。这样的安排意味着,电机的扭矩产生在任何时候都非常接近于最佳情况。这里的关键点是,通过管理绕组以保持转子绕组产生的磁通与定子磁场垂直。

TIDM-02018 在直流电机模型中磁通和扭矩是独立控制的图 3-3 在直流电机模型中磁通和扭矩是独立控制的

同步和异步电机上的 FOC(也称为矢量控制)旨在分别控制扭矩产生分量和磁化通量分量。利用 FOC 控制,我们能够解耦定子电流的扭矩分量和磁化通量分量。借助于磁化的去耦合控制,定子磁通的扭矩生成分量现在可以被看成是独立扭矩控制。为了去耦合扭矩和磁通,采用几个数学变换,而这是最能体现微控制器价值的地方。微控制器提供的处理能力可非常快速地执行使这些数学变换。反过来,这意味着控制电机的整个算法可以高速率执行,从而实现了更高的动态性能。除了去耦合,现在一个电机的动态模型被用于很多数量的计算,例如转子磁通角和转子速度。这意味着,它们的影响被计算在内,并且总体控制质量更佳。

根据电磁定律,同步电机中产生的扭矩等于两个现有磁场的矢量叉积,如方程式 9 所示。

方程式 9. τem=B→stator×B→rotor

该表达式表明,如果定子和转子磁场正交,则扭矩最大,这意味着我们需要将负载保持在 90 度。如果我们能够始终确保满足这一条件,并且能够正确地对磁通进行定向,将减少扭矩纹波并确保实现更好的动态响应。然而,您需要了解转子的位置:这可以通过位置传感器(诸如递增编码器)实现。对于无法接近转子的低成本应用,采用不同的转子位置观察器策略可无需使用位置传感器。

简而言之,目标是使转子和定子磁通保持正交:例如,目标是将定子磁通与转子磁通的 q 轴对齐,从而与转子磁通正交。为了实现这个目的,控制与转子磁通正交的定子电流分量以产生命令规定的扭矩,并且直接分量被设定为零。定子电流的直接分量可用在某些磁场减弱的情况下,这有抗拒转子磁通的作用,并且减少反电动势,从而实现更高速的运行。

磁场定向控制包括控制由矢量表示的定子电流。该控制基于将三相时间和速度相关系统变换为两坐标(d 和 q 坐标)时不变系统的投影。这些设计导致一个与 DC 机器控制结构相似的结构。磁场定向控制 (FOC) 电机需要两个常数作为输入基准:扭矩分量(与 q 坐标对齐)和磁通分量(与 d 坐标对齐)。由于磁场定向控制只是基于这些投影,因此控制结构将处理瞬时电量。这使得在每次的工作运转过程中(稳定状态和瞬态)均可实现准确控制,并且与受限带宽数学模型无关。因此,FOC 通过以下方式解决了传统方案存在的问题:

  • 轻松达到恒定基准(定子电流的扭矩分量和磁通分量)
  • 轻松应用直接扭矩控制,这是因为在 (d, q) 坐标系中,扭矩的表达式定义如方程式 10 所示。
    方程式 10. τem∝ψR×isq

通过将转子磁通 (ψR) 的振幅保持在一个固定值,扭矩和扭矩分量 (iSq) 之间存在线性关系。然后我们可以通过控制定子电流矢量的扭矩分量来控制扭矩。