ZHCUBW8A March 2024 – November 2024
默认配置使用具有 JESD LMFS 设置的 ini 文件,此配置支持与 200MHz 接收器带宽相对应的 245.76MSPS 数据速率。可以修改此配置,以支持与 400MHz 带宽相对应的 491.52MSPS 数据速率。替换以下 Latte 文件。
在 HSDC Pro 中完成以下修改:
请注意,在此配置中,所有 RX 通道均配置为 491.52MSPS 且所有通道均被消耗,因此反馈路径被禁用。