ZHCUBN3 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
光学烟雾探测器也称为光电烟雾探测器,利用米氏光散射原理来快速准确地检测烟雾颗粒。图 2-2 显示了此探测器工作原理的简化示例。发光二极管 (LED) 定期发出脉冲,以便将光发送到检测区域。如果没有烟雾颗粒,则到达光敏元件(在本例中为光电二极管)的光极少,因此不会触发烟雾报警。当有烟雾颗粒时,脉冲 LED 光会散射到光电二极管 (PD) 中,并通过复杂的前端电路转换为电信号。信号超过特定阈值后,就会触发烟雾报警。
在光室内进行检测,两个光学元件都位于光室内。光室有两个目标:(1) 光室会阻挡来自环境的外部光及昆虫等不希望得到的物体,从而避免发出误报,但允许烟雾颗粒成功进入探测区域,(2) 内部机械和材料设计可确保在没有烟雾时,到达光电二极管的光可以忽略不计。
传统的光学烟雾探测器使用基于直流的信号链,在 LED 亮起时对直流信号进行采样,但这种方法有一些缺点。首先,来自环境的环境光会成为干扰信号,很难与实际的烟雾信号区分开来,因为这两种信号都是低频信号。然而,光室可设计为能够阻挡大部分的环境光。其次,跨阻放大器 (TIA) 的直流失调电压、闪烁噪声和输入偏置电流会成为烟雾检测的错误信号。如图 2-3 所示,这些错误源限制了检测信号链的信噪比 (SNR)。
上述缺点要么会降低性能和稳健性,要么会增加烟雾探测器的设计复杂性(更好的光室)和成本(更好的电子设备)。