ZHCUB31E november 2013 – june 2023
“Instrument Options”菜单选项卡包含 4 个通用选项:“Connect to/Disconnect from the board”、“Download Firmware”、“Read EVM Setup Procedure”和“Reload Device INI”。“Dynamic Configuration”、“Reset Board”、“SERDES Test Options”、“Onboard Diagnostics”、“CER Testing”、“IO Delay”、“JESD204B Error Injection”和“FPGA Registers Write Read”都是特定于某些 TSW14xxx 板和所选器件 INI 的选项。选择“Instrument Options”菜单时会列出这些选项,如图 3-4 所示。
图 3-4 仪器选项“Connect to the Board”命令将使 GUI 读取 TSW14xxx 上 USB 控制器内部的序列号,并显示找到的值或报告未连接电路板。如果用户断开 TSW14xxx 板的电源,然后在 GUI 保持活动状态的同时重新接通电源,则可以使用该命令。“Disconnect from the Board”将从 USB 接口释放 GUI,并允许 GUI 现在连接到另一电路板。使用一台计算机运行多个 TSW14xxx EVM 时,该命令非常有用。
“Download Firmware”命令允许用户选择用于对 FPGA 进行编程的文件。这些文件必须为 .rbf 或 .bin 文件才有效。GUI 使用的文件当前位于 TSW14xxx 目录下的“Firmware”中。如果 GUI 无法识别 ini 文件中调用的固件文件,或者高级用户有想要尝试的新文件,则可以使用该选项。
“Read EVM Setup Procedure”命令使 HSDC 专业版软件从当前选定器件的 ini 文件中读取注释字符串,然后在状态窗格中显示该注释字符串。该注释字符串通常包含与受测 EVM 相关的必要设置信息,例如可能需要非默认数据格式,或 EVM 与 TSW14xxx 正确通信所需的跳线设置。但是,某些 ini 文件可能不支持该功能。
“Reload Device INI”使 HSDC 专业版软件重新加载所选 ADC 或 DAC 器件的 INI 文件。有关 INI 文件的更多信息,请参阅节 2.3。
“Dynamic Configuration”命令仅供 TSW14J5x JESD204B 串行接口 EVM 使用。该命令允许用户更改某些 JESD204B 参数,例如通道数、转换器数、每帧八位位组数等。更多有关该命令的信息,请参阅节 8。
“Reset Board”命令当前仅用于 TSW14J5x EVM。该 EVM 的固件有一个复位寄存器可以在不重新加载固件的情况下初始化固件。
“SERDES Test Options”选项提供了通过测量眼图张开度来分析器件的功能。EyeQ 扫描功能将在下一节中进行详细讨论。
以下几节将讨论“IO Delay”、“JESD204B Error Injection”和“FPGA Registers Write Read”选项。