ZHCUB31E november   2013  – june 2023

 

  1.   1
  2.   高速数据转换器专业版 GUI
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 软件启动
    1. 2.1 安装说明
    2. 2.2 USB 接口和驱动程序
    3. 2.3 器件 ini 文件
  6. 3 用户界面
    1. 3.1 工具栏
      1. 3.1.1 文件选项
        1. 3.1.1.1 用户配置文件
        2. 3.1.1.2 调整窗口大小
      2. 3.1.2 仪器选项
        1. 3.1.2.1 TSW14J56 和高速数据转换器 (HSDC) 专业版眼图质量分析
        2. 3.1.2.2 IO 延迟
        3. 3.1.2.3 JESD204B 错误注入
        4. 3.1.2.4 FPGA 寄存器写入/读取
      3. 3.1.3 数据采集选项
        1. 3.1.3.1 采集选项
        2. 3.1.3.2 触发选项
        3. 3.1.3.3 使用多个 TSW14xxx 和 ADC EVM 通过触发选项进行同步采集
          1. 3.1.3.3.1 硬件设置
          2. 3.1.3.3.2 设置从板
          3. 3.1.3.3.3 设置主板
          4. 3.1.3.3.4 向从板读取采集的存储器内容
      4. 3.1.4 测试选项
        1. 3.1.4.1  陷波频率频段
        2. 3.1.4.2  双通道显示和光标锁定
        3. 3.1.4.3  分析窗口标记
        4. 3.1.4.4  X 刻度为时间
        5. 3.1.4.5  Y 刻度为电压
        6. 3.1.4.6  其他频率选项
        7. 3.1.4.7  NSD 标记
        8. 3.1.4.8  相位图
        9. 3.1.4.9  以度为单位显示相位
        10. 3.1.4.10 直方图
        11. 3.1.4.11 禁用用户弹窗
        12. 3.1.4.12 HSDC 专业版(精简版)
      5. 3.1.5 帮助
    2. 3.2 状态窗口
    3. 3.3 模式选择
    4. 3.4 器件选择
    5. 3.5 跳过配置
    6. 3.6 “Capture”按钮(仅限 ADC 模式)
    7. 3.7 测试选择(仅限 ADC 模式)
      1. 3.7.1 单音 FFT
        1. 3.7.1.1 参数控制
        2. 3.7.1.2 ADC 采集数据显示窗格
        3. 3.7.1.3 FFT 功率频谱
        4. 3.7.1.4 叠加展开波形
        5. 3.7.1.5 单音 FFT 统计数据
      2. 3.7.2 多通道显示
      3. 3.7.3 单位选择
      4. 3.7.4 时域
      5. 3.7.5 双音
      6. 3.7.6 通道功率
    8. 3.8 DAC 显示面板(仅限 DAC 模式)
      1. 3.8.1 “Send”按钮(仅限 DAC 模式)
      2. 3.8.2 “Load File to Transfer into TSW14xxx”按钮
      3. 3.8.3 参数控制
    9. 3.9 I/Q 多音发生器
  7. 4 ADC 数据采集软件操作
    1. 4.1 使用 ADS5281 EVM 测试 TSW1400 EVM
    2. 4.2 使用 ADS62P49EVM(CMOS 接口)测试 TSW1400EVM
  8. 5 TSW1400 图形发生器运行情况
    1. 5.1 使用 DAC3152 EVM 测试 TSW1400 EVM
    2. 5.2 加载 DAC 固件
    3. 5.3 配置 TSW1400 以生成图形
    4. 5.4 使用 DAC5688EVM(CMOS 接口)测试 TSW1400 EVM
  9. 6 TSW14J58 功能说明
    1. 6.1 使用 ADC12DJ3200 EVM 测试 TSW14J58 EVM
  10. 7 TSW14J57 功能说明
    1. 7.1 使用 ADC34J45 EVM 测试 TSW14J57 EVM
  11. 8 TSW14J56 功能说明
    1. 8.1 使用 ADC34J45 EVM 测试 TSW14J56 EVM
  12. 9 TSW14J50 功能说明
    1. 9.1 器件选择
  13. 10TSW14J10 功能说明
    1. 10.1 使用 Xilinx 开发平台时的 DAC 和 ADC GUI 配置文件更改
    2. 10.2 DAC38J84EVM GUI 设置示例
  14.   A 高速数据转换器专业版中的信号处理
    1.     A.1 引言
    2.     A.2 根据时域数据计算 FFT
      1.      A.2.1 FFT 窗口校正因子
    3.     A.3 FFT 滤波
    4.     A.4 单音参数
      1.      A.4.1 每个 FFT 窗口的相邻频段数
    5.     A.5 基频功率
      1.      A.5.1 谐波失真
      2.      A.5.2 SNR
      3.      A.5.3 SFDR
      4.      A.5.4 THD
      5.      A.5.5 SINAD
      6.      A.5.6 ENOB
      7.      A.5.7 下一个杂散
    6.     A.6 双音参数
    7.     A.7 计算平均 FFT
    8.     A.8 NSD 计算
  15.   B 历史记录说明
  16.   C 修订历史记录

文件选项

“File”选项卡包含用于保存或导入测试结果的所有选项。将鼠标指针放在“File”选项卡上将打开一个包含可用选项的窗口,如图 3-1 所示。

GUID-20210511-CA0I-GRQV-XBJ2-PSKMWBRKZ7SB-low.png图 3-1 “File”选项卡选项

此选项卡中提供了相应选项,可让用户在自己指定的目录中以 32 位单整数 (I32) CSV 或二进制格式保存 ADC 采集数据,从而实现导出或归档目的。“Save I32 Codes as CSV File”选项会将 ADC 采集数据以 32 位单整数形式保存在 CSV 文件中,每个通道的数据位于文件的各列中。CSV 数据的范围可以从 –2^(位数 -1)到 2^(位数 -1)– 1。“Save ADC Codes and Measurements as CSV”选项会将 ADC 采集数据(以 32 位单整数形式保存)以及测量数据保存到 CSV 文件。“Save Raw ADC Codes as Binary File”选项会将从 ADC 采集的原始数据保存为二进制文件。选择“Save Screen shot as”选项后会打开一个窗口,允许用户将当前 GUI 屏幕截图以 bmp、jpeg 或 png 文件的形式保存到用户指定的目录中。

注意:位数 = 采样分辨率。

GUI 提供了一个选项以允许用户重放 GUI 本身从 ADC 采集的文件。要使用该功能,请在下拉菜单中选择“Import Binary File”或“Import Data File”以导入测试文件。此时会打开一个新的导航窗口。选择要加载的文件。如果要使用二进制文件,请选择“Import Binary File”菜单选项,在选择文件(.bin 文件)后,系统会打开一个新窗口,要求指定通道数和位数。请提供这些信息,然后点击“OK”。二进制样本的格式为大端字节序,样本的大小应为 2 字节(对于小于或等于 16 的样本分辨率)或 4 字节(对于大于 16 且小于或等于 32 的样本分辨率)。对于多通道测试用例,测试文件必须交错通道数据。例如,如果有 4 个通道,则样本必须排列为 Channel1Sample1、Channel2Sample1、Channel3Sample1、Channel4Sample1、Channel1Sample2、Channel2Sample2、Channel3Sample2、Channel4Sample2、……、Channel1SampleN、Channel2SampleN、Channel3SampleN、Channel4SampleN。

对于“Import Data File”选项,用户可以使用多种不同类型的文件。选择文件后,GUI 会要求指定通道数和位数。用户必须知晓这些信息,才能使系统显示正确的数据。数据测试文件必须采用文本格式,其整数值范围为 –2^(位数 -1)到 2^(位数 -1)– 1。对于双通道测试用例,通道 1 是第一列中的数据,通道 2 是第二列中的数据。可使用的不同文件类型包括 .gcin(空格)、.ssv(空格)、.csv(逗号)、.txt(制表符)和 .tsw。GUI 希望此类文件采用括号中显示的分隔符进行分隔。相邻的列用分隔符分隔。.tsw 文件是由德州仪器 (TI) 创建的专有编码文件。