ZHCUB31E november 2013 – june 2023
本节介绍使用具有 LVDS 输出接口的 ADS5281 EVM 进行测试时的操作。
图 4-1 TSW1400EVM 连接到 ADS5281 EVM要将 GUI 设置为在数据采集模式下运行,请点击 GUI 左上方的“ADC”选项卡。导航至 GUI 左上角的器件选择按钮,点击下拉箭头,然后选择“ADS5281”。点击该文件后将打开一个弹出窗口,询问“Do you want to update the Firmware for ADC”。点击“Yes”。固件现在开始加载,大约需要 20 秒的时间完成。ADS5281 固件加载完成后,FPGA_CONF_DONE LED 会在配置 FPGA 后点亮。名为 USER_LED (0–7) 的 LED(USER_LED4 除外)也会亮起。
图 4-2 ADC5281 单音 FFT 采集结果用户现在可以更改其他参数并执行另一次采集,从而观察不同频率、幅度和其他格式(如代码或位)条件下的 ADC 输出。
加载固件后,如果用户点击器件选择窗口中的下拉箭头,则 GUI 将通过在器件名称前面添加黑色菱形来指示可以将哪个 ADC EVM 与这次加载的固件一起使用,如图 4-3 所示。只要用户未将 TSW1400 断电,无需再次加载固件即可测试任何一个具有黑色菱形标记的器件。当前固件支持的器件带有黑色菱形标记。
图 4-3 当前加载的固件支持的器件