ZHCUB31E november 2013 – june 2023
“Notch Frequency Bins”选项允许用户在计算输入频率的 SNR 时删除位于基频、DC 和预定数量的谐波周围的多个频段。使用 Blackman 窗口模式采集数据时,这些设置的默认值为 25、0、25 和 5,如图 3-18 所示。当采集模式设置为 Rectangular 模式时,这些默认值为 0、0、1 和 5。
图 3-18 删除陷波频率频段默认情况下,SNR 和 SINAD 的噪声计算基于采集数据的 FFT(应用了陷波滤波器参数)。不会使用 DC 处的第一个 FFT 频段,因为第一个频段包含 DC 偏移,因此不会影响 AC 参数或 AC 性能。计算总噪声时会考虑奈奎斯特频率之前的其余 FFT 频段。
“Harmonic/Spur Power Calculation Method(Windowed)”按钮允许用户选择进行频段积分或不进行频段积分。如果选择“Integrate Bins”,相邻的频段也会包含在谐波和杂散计算中。除了谐波频率频段之外,其相邻的频段也将用于谐波功率计算。
如果选择“Don't Integrate”,则相邻的频段不会包含在谐波和杂散计算中。只有单个谐波频率频段会用于谐波功率计算。
该选项也会影响 FFT 滤波。在“Integrate”模式下,谐波的相邻频段不会进行陷波。
还可以选择在用户定义的频率周围对频段进行陷波。默认情况下会将频段数设置为 0。如果时钟输入与输入信号混合,则可能会在 fs/2 - fin 处出现杂散,其中 fs 是 ADC 采样频率,fin 是输入频率。如果需要,可以使用该选项从结果中对这种杂散进行陷波。选择顶部条目可以启用相应频率的陷波。选择这个框下方的其他框可以在用户定义的频率周围进行频段陷波。如果用户输入“1”作为要删除的频段数,则会在输入的频率处删除 1 个频段,并会从该频率的每侧删除一个频段。如果用户输入“2”,则会删除该频率处的频段以及该频率每侧的 2 个频段,以此类推。GUI 会在公式框中计算 fs/2-fin 频率,仅供参考。默认值为“0”,因为 fs/2 和 fin 的默认值均为“0”。当用户在主 GUI 面板中输入 ADC 采样率和 ADC 输入目标频率时,该值会更新。
“Highlight Notched FFT Bins in Background”选项用于在 FFT 显示窗口中突出显示陷波频率频段的区域。