ZHCUAO6C March 2016 – November 2022
借助该反向通道 UART,可以与不属于目标应用主要功能的 USB 主机进行通信。这在开发过程中非常有用,而且还能提供与 PC 主机侧进行通信的通道。这可以用于在与 LaunchPad 开发套件通信的 PC 上创建图形用户界面 (GUI) 和其他程序。
图 2-5 显示了反向通道 UART 的通道。反向通道 UART 是 eUSCI_A0 上的 UART。该 UART 通道独立于 40 引脚 BoosterPack 插件模块连接器 (eUSCI_A3) 上的 UART。
在主机侧,当 LaunchPad 开发套件在主机上进行枚举时,将生成一个用于应用反向通道 UART 的虚拟 COM 端口。您可以使用任何与 COM 端口连接的 PC 应用程序(包括 Hyperterminal 或 Docklight 等终端应用程序)来打开该端口并与目标应用程序通信。用户需要找出对应于反向通道的 COM 端口。在 Windows PC 上,设备管理器可以提供帮助(请参阅图 2-6)。
图 2-6 设备管理器中的应用反向通道 UART反向通道 UART 是 MSP Application UART1 (COM13) 端口。此时,图 2-6 显示了 COM13,但该端口可能因主机 PC 而异。确定正确的 COM 端口并根据相关文档在主机应用程序中配置该端口。然后,打开该端口并使主机开始与其进行通信。
在目标 MSP430FR5994 侧,反向通道连接到 eUSCI_A0 模块。eZ-FET 具有可配置的波特率;因此,PC 应用程序配置的波特率务必与在 eUSCI_A0 上配置的波特率相同。