ZHCUAO6C March 2016 – November 2022
要进入 FRAM 日志模式,请点击 GUI“Application Controls”面板中“FRAM Log Mode”下方的“Start”按钮。PC GUI 还通过 UART 发送其当前时间戳以存储在 LaunchPad 开发套件中。该时间戳稍后用于在 FRAM 记录的数据传输到 GUI 时推断 X 轴时间值(请参阅图 3-3)。
图 3-3 FRAM 日志模式当 MSP430FR5994 从 GUI 接收到 UART 命令时,它通过初始化实时时钟以每 5 秒触发一次中断来启动进入序列。红色 LED 闪烁三次,表示成功进入 FRAM 日志模式。
MSP430FR5994 每 5 秒从低功耗模式 3 唤醒一次以执行数据记录,然后再返回低功耗模式 3。在进入 FRAM 日志模式后,GUI 会自动断开与 LaunchPad 开发套件的连接。每次唤醒器件时,绿色 LED 都会亮起,以指示存储了数据点。分配了两个 10000 长 FRAM 阵列缓冲器来存储原始 ADC 输出数据。
由于该器件可以由板载超级电容器单独供电,因此 12 位 ADC 被设置为对来自其内部温度传感器和电池监测器的信号(超级电容器电压)进行采样和转换。
该板允许使用 USB 电缆或板载超级电容器为应用程序供电。有关超级电容器的更多详细信息,请参阅Topic Link Label2.3.3。切换到超级电容器:
使用超级电容器时,从支架上取下 SD 卡以降低功耗,从而延长应用程序运行时间。
要退出 FRAM 日志模式,请按 LaunchPad 开发套件上的 S2(右侧)按钮。红色 LED 短暂亮起,表示成功退出并返回至上电和空闲状态。将跳线重新连接至默认位置并连接 USB。在 GUI 中重新打开 LaunchPad 开发套件的串行端口。点击“Transfer FRAM Data”按钮将记录的温度和电压数据从器件 FRAM 传输至 PC。