ZHCUAG3F August   2021  – January 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1前言:请先阅读
    1. 1.1 如果您需要协助
    2. 1.2 重要使用说明
  5. 2套件概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 关键特性
    3. 2.3 元件标识
    4. 2.4 BoosterPack
    5. 2.5 合规性
    6. 2.6 安全性
  6. 3电路板设置
    1. 3.1 电源要求
      1. 3.1.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 3.1.2 电源状态 LED
      3. 3.1.3 电源树
      4. 3.1.4 电源序列
    2. 3.2 按钮
    3. 3.3 引导模式选择
  7. 4硬件说明
    1. 4.1  功能方框图
    2. 4.2  BoosterPack 接头
      1. 4.2.1 BoosterPack 的 Pinmux
    3. 4.3  GPIO 映射
    4. 4.4  复位
    5. 4.5  时钟
    6. 4.6  存储器接口
      1. 4.6.1 QSPI 接口
      2. 4.6.2 电路板 ID EEPROM
    7. 4.7  以太网接口
      1. 4.7.1 以太网 PHY 配置
      2. 4.7.2 以太网 PHY - 电源、时钟、复位、中断
      3. 4.7.3 以太网 RJ45 连接器中的 LED 指示
    8. 4.8  USB 2.0 接口
    9. 4.9  I2C 接口
    10. 4.10 工业应用 LED
    11. 4.11 UART 接口
    12. 4.12 eQEP 接口
    13. 4.13 CAN 接口
    14. 4.14 FSI 接口
    15. 4.15 JTAG 仿真
    16. 4.16 测试自动化接口
    17. 4.17 SPI 接口
  8. 5参考文献
    1. 5.1 参考文档
    2. 5.2 此设计中使用的其他 TI 组件
  9.   A E3 设计变更
  10.   B 修订版 A 设计变更
  11.   修订历史记录

重要使用说明

注: AM243x LaunchPad 需要一个 5V、3A 的电源才能正常工作。虽然附带了 USB Type-C 电缆,但套件中不包含 5V、3A 电源,必须另行订购。据了解,Belkin USB-C 壁式充电器 能够与该 LaunchPad 和随附的 Type-C 电缆搭配使用。更多有关电源要求的信息,请参阅节 3.1。如果电源输入有误,红色 LED (LD9) 将持续亮起。更多有关电源状态 LED 的信息,请参阅节 3.1.2。
注: 通过 USB Type-C 连接为 LaunchPad 供电后,需要通过 micro-B USB 端口进行 JTAG 连接。如果在建立 5V、3A 连接之前先进行 micro-B USB 连接,则 JTAG 可能无法连接。更多有关 JTAG 仿真的信息,请参阅节 4.15。
注: 对于 AM243x LaunchPad 的 E1 和 E2 版本,某些输出信号无法传播到 BoosterPack 接头。作为 SoC 焊球 R21、T19、U18、U20、V20 输出信号的任何 Pinmux 配置都将由隔离缓冲器 U32 进行选通,因为缓冲器的 DIR 引脚为低电平(仅允许从 B 侧到 A 侧进行数据传输)。无法传播到 BoosterPack 接头的信号包括:UART2_RTSn、EHRPWM2_A、EHRPWM2_B 以及所列引脚上的任何 GPIO 信号。