ZHCUAG3F August   2021  – January 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1前言:请先阅读
    1. 1.1 如果您需要协助
    2. 1.2 重要使用说明
  5. 2套件概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 关键特性
    3. 2.3 元件标识
    4. 2.4 BoosterPack
    5. 2.5 合规性
    6. 2.6 安全性
  6. 3电路板设置
    1. 3.1 电源要求
      1. 3.1.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 3.1.2 电源状态 LED
      3. 3.1.3 电源树
      4. 3.1.4 电源序列
    2. 3.2 按钮
    3. 3.3 引导模式选择
  7. 4硬件说明
    1. 4.1  功能方框图
    2. 4.2  BoosterPack 接头
      1. 4.2.1 BoosterPack 的 Pinmux
    3. 4.3  GPIO 映射
    4. 4.4  复位
    5. 4.5  时钟
    6. 4.6  存储器接口
      1. 4.6.1 QSPI 接口
      2. 4.6.2 电路板 ID EEPROM
    7. 4.7  以太网接口
      1. 4.7.1 以太网 PHY 配置
      2. 4.7.2 以太网 PHY - 电源、时钟、复位、中断
      3. 4.7.3 以太网 RJ45 连接器中的 LED 指示
    8. 4.8  USB 2.0 接口
    9. 4.9  I2C 接口
    10. 4.10 工业应用 LED
    11. 4.11 UART 接口
    12. 4.12 eQEP 接口
    13. 4.13 CAN 接口
    14. 4.14 FSI 接口
    15. 4.15 JTAG 仿真
    16. 4.16 测试自动化接口
    17. 4.17 SPI 接口
  8. 5参考文献
    1. 5.1 参考文档
    2. 5.2 此设计中使用的其他 TI 组件
  9.   A E3 设计变更
  10.   B 修订版 A 设计变更
  11.   修订历史记录

BoosterPack 接头

GUID-20210719-CA0I-V6B8-ZXTC-2ND8JPMQ8TCR-low.png图 4-2 BoosterPack 接头引脚分配

AM243x LaunchPad 支持两个完全独立的 BoosterPack XL 连接器。BoosterPack 站点 #1(J1/J3、J2/J4)位于 SoC 和引导模式 DIP 开关之间。BoosterPack 站点 #2(J5/J7、J6/J8)位于 SoC 和 RJ45 连接器之间。图 4-2 中列出了 GPIO 引脚编号以及 BoosterPack 兼容特性。每个 GPIO 都通过 GPIO 多路复用器提供多项功能。从 SoC 连接到 BoosterPack 接头的信号包括:

  • SPI0 和 SPI3
  • UART0 和 UART2
  • I2C0 和 I2C1
  • MMC1
  • ADC0
  • EHRPWM0_A/B 和 EHRPWM1_A/B
  • GPIO
  • 5V 和 3.3V 电源

连接到站点 #1 的 BoosterPack 将由 AM243x 供电。连接到站点 #2 的 BoosterPack 可由 AM243x 供电,也可由 BoosterPack 本身供电,具体取决于是否安装了 0Ω 电阻(R161、R163)。默认情况下会如图 4-3 所示安装这些电阻,AM243x 将为 BoosterPack 提供 VSYS_3V3 和 VSYS_5V0 电源电压。如果未安装这些电阻,BoosterPack 将需要自行供电。

注: 不应尝试从 BoosterPack 向 LaunchPad 供电。
表 4-1 BoosterPack 站点 #2 的 BoosterPack 电源
功能 安装 R161 和 R163(默认) 不安装 R161 和 R163
从 LaunchPad 为 BoosterPack 供电 ✔
从 BoosterPack 为 BoosterPack 供电 ✔
GUID-20210719-CA0I-BPVD-BLMV-JJKRKQMLSK6V-low.png图 4-3 站点 #2 BoosterPack 接头