ZHCUAG3F August 2021 – January 2024
表 4-15 描述了 SoC 与 LaunchPad 外设的详细 GPIO 映射。
| 网络名称 | 封装信号名称 | GPIO 编号 | 输入或输出 | 默认 | 状态 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST_LED1_GREEN | GPMC0_AD7 | GPIO0_22 | 输出 | PD | 高电平有效 | 点亮绿色测试 LED |
| TEST_LED2_RED | UART0_RTSN | GPIO1_55 | 输出 | PD | 高电平有效 | 点亮红色测试 LED |
| TEST_LED3_RED | PRG1_PRU1_GPO18 | GPIO1_39 | 输出 | PD | 高电平有效 | 将双色 LED 变为红色 |
| TEST_LED4_GREEN | PRG1_PRU1_GPO19 | GPIO1_38 | 输出 | PD | 高电平有效 | 将双色 LED 变为绿色 |
| USER_LED1 | GPMC0_AD11 | GPIO0_26 | 输出 | PD | 高电平有效 | 点亮绿色用户 LED1 |
| USER_LED2 | GPMC0_AD12 | GPIO0_27 | 输出 | PD | 高电平有效 | 点亮绿色用户 LED2 |
| USER_INTn | UART_CTSN | GPIO1_54 | 输入 | PU | 低电平有效 | 来自按钮开关的用户中断输入 |
| OSPI0_RESET_N | OSPI0_CSN1 | GPIO0_12 | 输出 | PU | 低电平有效 | 复位 OSPI0 接口上的 QSPI 闪存 |
| MCAN/eQEP_MUX_ SEL |
PRG0_PRU1_GPO8 | GPIO1_28 | 输出 | PD | 不适用 | 选择 MCAN0_RX 引脚的功能为 MCAN0_RX 或 eQEP_I |
| FSI/BP_MUX_SEL | GPMC0_AD13 | GPIO0_28 | 输出 | PD | 不适用 | 选择 GPMC0_AD8 和 GPMC0_AD9 引脚的功能作为 FSI_RX 或 PWM |
| MCAN0_STB | PRG0_PRU1_GPO5 | GPIO1_25 | 输出 | PU | 低电平有效 | 使 CAN 收发器脱离待机状态 |
| PRG_CPSW_RGMII1_ MUX_SEL |
PRG1_PRU1_GPO5 | GPIO0_70 | 输出 | PD | 不适用 | 选择 PRG 和 CPSW 之间的 RGMII1 路径 |
| GPIO_RGMII1_PHY_ RSTn |
PRG1_PRU1_GPO8 | GPIO0_73 | 输出 | PU | 低电平有效 | 复位 RGMII1 以太网 PHY |
| GPIO_RGMII2_PHY_ RSTn |
PRG1_PRU1_GPO18 | GPIO0_20 | 输出 | PU | 低电平有效 | 复位 RGMII2 以太网 PHY |
| PRG1_CPSW_RGMII_ INTn |
PRG1_PRU1_GP19 | GPIO0_84 | 输入 | PU | 低电平有效 | 来自 RGMII1 和 RGMII2 以太网 PHY 的中断信号 |
| GPIO0_50 | PRG1_PRU0_GPO5 | GPIO0_50 | IO | 不适用 | 不适用 | 连接到 BoosterPack 接头的 GPIO |
| VPP_1V8_REG_EN | PRG1_PRU0_GPO8 | GPIO0_53 | 输出 | PD | 高电平有效 | 启用 VPP 稳压器以进行电子保险丝编程 |