ZHCU968A December   2021  – March 2022 TMAG5328

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 特性
  4. 2套件内容
  5. 3德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  6. 4硬件
    1. 4.1 EVM 阈值调整选项
      1. 4.1.1 利用 DAC 调整阈值
      2. 4.1.2 利用电位器调整阈值
        1. 4.1.2.1 使用电位器预估 TMAG5328 感应到的磁通密度
      3. 4.1.3 利用固定电阻器调整阈值
    2. 4.2 电源选项和跳线设置
  7. 5EVM 操作
    1. 5.1 利用 SCB 和 GUI 进行评估
      1. 5.1.1 驱动程序安装
      2. 5.1.2 固件
        1. 5.1.2.1 更新 SCB 上的固件
      3. 5.1.3 GUI 设置和使用
        1. 5.1.3.1 初始设置
        2. 5.1.3.2 GUI 操作
          1. 5.1.3.2.1 GUI 结果页面
          2. 5.1.3.2.2 GUI DAC 配置页面
      4. 5.1.4 直接 EVM 串行通信
    2. 5.2 评估时不需要 SCB 和 GUI(EVM 独立模式)
    3. 5.3 迎面线性位移演示
  8. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  9. 7修订历史记录

GUI 操作

若要操作 GUI,请执行以下步骤:

  1. 按照Topic Link Label5.1.3.1所述连接和启动 GUI。
  2. 将 EVM 连接到 GUI 后,关闭弹出的 README.md 文件页面。靠近 GUI 左下角的文本应为 Hardware Connected(硬件已连接)。
    GUID-A48997EF-1364-4E38-8C71-7494B7FA3DAE-low.png图 5-6 硬件已连接
    1. 如果 Hardware Connected(硬件已连接)未显示在 GUI 的左下角,请在 Options → Serial Port(选项 → 串行端口)下检查不同的硬件 COM 端口。
      GUID-F0B3C0CF-D4A7-4398-B30C-081145D5118C-low.png图 5-7 更改串行端口
    2. 如果硬件仍然没有连接,请确保使用的 GUI 与 EVM 组合正确无误。
  3. 点击 Registers(寄存器)图标,打开 Registers(寄存器)页面(也可通过左侧菜单打开)。请注意,列出的“寄存器”并不是 TMAG5328 上的寄存器,而是存储在微控制器中的内部变量,并不直接用于 EVM 评估。这些变量无法在 Registers(寄存器)页面上修改,可以将其忽略。
    GUID-7D8A3E75-51C5-4A17-9C9A-6B65B472E7F1-low.png图 5-8 寄存器页面图标
  4. Registers(寄存器)页面顶部,将“Auto Read”(自动读取)更改为“As fast as possible”(尽可能快)。GUID-20211108-SS0I-05ZG-R6PG-JP7J1ZR3BSJZ-low.png

TMAG5328 还有一个 Results(结果)页面,可查看 TMAG5328 OUT 引脚的状态,以及用于配置 DAC 的 DAC configuration(DAC 配置)页面。这两个页面都将在以下小节中介绍。