ZHCU968A December   2021  – March 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 特性
  4. 2套件内容
  5. 3德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  6. 4硬件
    1. 4.1 EVM 阈值调整选项
      1. 4.1.1 利用 DAC 调整阈值
      2. 4.1.2 利用电位器调整阈值
        1. 4.1.2.1 使用电位器预估 TMAG5328 感应到的磁通密度
      3. 4.1.3 利用固定电阻器调整阈值
    2. 4.2 电源选项和跳线设置
  7. 5EVM 操作
    1. 5.1 利用 SCB 和 GUI 进行评估
      1. 5.1.1 驱动程序安装
      2. 5.1.2 固件
        1. 5.1.2.1 更新 SCB 上的固件
      3. 5.1.3 GUI 设置和使用
        1. 5.1.3.1 初始设置
        2. 5.1.3.2 GUI 操作
          1. 5.1.3.2.1 GUI 结果页面
          2. 5.1.3.2.2 GUI DAC 配置页面
      4. 5.1.4 直接 EVM 串行通信
    2. 5.2 评估时不需要 SCB 和 GUI(EVM 独立模式)
    3. 5.3 迎面线性位移演示
  8. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  9. 7修订历史记录

更新 SCB 上的固件

请按如下步骤安装固件。

  1. 将 SCB 上的 MCU 配置为器件固件更新 (DFU) 模式。在 SCB 通电的情况下,可通过以下任一方法手动进入 DFU 模式:
    1. 通过软件:
      • 在 SCB 的 USB 串行 (COM) 端口上发送命令“bsl”。
    2. 通过硬件(移除 EVM):
      • 使用镊子(或导线)短接标记为 DFU(请参见图 5-2)的两个测试点,同时按下 RESET(复位)按钮。如果正确操作,SCB 上的 LED D1 应灭掉,而 LED D5(电源 LED)仍亮着。如果 LED D1 仍亮着,GUI 固件仍为运行状态,器件未进入 DFU 模式。
        图 5-2 用于手动进入 DFU 模式的测试点
  2. MCU 进入 DFU 模式后,现在可以通过以下方法之一更新固件:
    1. 引导加载程序 (BSL) 脚本程序工具和批处理文件

      1. 从 EVM 页面下载固件包和 BSL 脚本程序工具,或使用链接:https://www.ti.com/lit/zip/sbac297
      2. 将固件文件夹解压缩并运行 .bat 文件。
      3. 刷写固件后从 PC 上拔下 USB 电缆,然后将电缆插回,复位 SCB。
    2. TMAG5328GUI
      1. 转到 GUI 菜单栏,点击“File”→“Program Device”(“文件”→“编程器件”)
        GUID-20211108-SS0I-GZSD-1CFM-XXWJGDBNNJFL-low.png图 5-3 菜单中的 Program Device(编程器件)选项.
      2. 更新固件时将弹出以下屏幕:
        GUID-20211108-SS0I-BFVJ-W0LR-D1XBCW0L0SQB-low.png图 5-4 固件更新屏幕.
      3. 固件成功更新后,GUI 将重新加载。