ZHCU968A December   2021  – March 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 特性
  4. 2套件内容
  5. 3德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  6. 4硬件
    1. 4.1 EVM 阈值调整选项
      1. 4.1.1 利用 DAC 调整阈值
      2. 4.1.2 利用电位器调整阈值
        1. 4.1.2.1 使用电位器预估 TMAG5328 感应到的磁通密度
      3. 4.1.3 利用固定电阻器调整阈值
    2. 4.2 电源选项和跳线设置
  7. 5EVM 操作
    1. 5.1 利用 SCB 和 GUI 进行评估
      1. 5.1.1 驱动程序安装
      2. 5.1.2 固件
        1. 5.1.2.1 更新 SCB 上的固件
      3. 5.1.3 GUI 设置和使用
        1. 5.1.3.1 初始设置
        2. 5.1.3.2 GUI 操作
          1. 5.1.3.2.1 GUI 结果页面
          2. 5.1.3.2.2 GUI DAC 配置页面
      4. 5.1.4 直接 EVM 串行通信
    2. 5.2 评估时不需要 SCB 和 GUI(EVM 独立模式)
    3. 5.3 迎面线性位移演示
  8. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  9. 7修订历史记录
GUI DAC 配置页面

使用 GUI 上的 DAC 配置页面配置 EVM 上的 DAC。使用 EVM 配置 DAC 时,请确保将 EVM 配置为使用 DAC 设置 BOP(请参阅Topic Link Label4.1.1)。若要转到 GUI 上的 DAC 配置页面,请点击 DAC 配置图标 GUID-20211108-SS0I-7N6B-FRP6-V97K0JLTWQLW-low.png。图 5-10 展示了 DAC 配置页面。

GUID-20211108-SS0I-FZVH-2253-RKDDN4D4GHT9-low.png图 5-10 TMAG5328 GUI DAC 配置页面.
  • Modification Method(修改方法)下拉框:点击 CHANGE VALUE(更改值)按钮后,此下拉框选择用于设置 DAC 电压的方法。此下拉框中提供了四种修改方法:

    • Voltage sweep下拉框选项:此方法会扫描 DAC 输出电压,以确定感应磁通密度,然后将 BOP 设为这个感应到的磁通密度。电压扫描操作需要 20 秒来完成。在此期间,将显示图 5-11 的屏幕。20 秒后,图 5-11 中的屏幕应消失,状态文本框将显示以下内容之一:

      • 如果操作成功:“BOP updated to”后跟感应到的磁通密度值(请参见图 5-10)。

      • 如果操作成功,但感应到的磁通密度大于器件支持的 15mT BOP 最大值:“Magnetic Flux Density > 15 mT device maximum Bop.”

      • 如果操作成功,但感应到的磁通密度小于器件支持的 2mT BOP 最小值:“Magnetic Flux Density < 2 mT device minimum Bop.”

      • 如果操作不成功:“Sweep started.Next update in 20 seconds”

        GUID-20220307-SS0I-5KRT-WK42-SP5QZVHMVPQ0-low.png图 5-11 “正在进行 DAC 扫描”屏幕.
    • Manual B 下拉框选项:用户可在“Implemented Magnetic Flux Density (BOP)”文本框中输入磁通密度。点击 CHANGE VALUE(更改值)按钮时,DAC 配置为输出所需电压,以生成在“Implemented Magnetic Flux Density (BOP)”文本框中输入的 BOP。

    • Manual V 下拉框选项:用户可在“Voltage Applied to TMAG5328 ADJ Pin”文本框中输入 DAC 输出电压。点击 CHANGE VALUE(更改值)按钮时,DAC 的输出电压设为在“Voltage Applied to TMAG5328 ADJ Pin”文本框中输入的输出电压。

    • Manual R 下拉框选项:此设置施加的等效 DAC 电压与“Equivalent Resistance to Apply on TMAG5328 ADJ Pin”文本框中输入的电阻将产生相同的 BOP,以此来模拟在 ADJ 引脚上放置电阻器。在此文本框中输入的任何电阻器在点击 CHANGE VALUE(更改值)按钮前不会编程到 DAC。

  • 文本框

    • Implemented Magnetic Flux Density (BOP) 文本框:根据 DAC 设置显示 TMAG5328 BOP 值。如果在“Modification Method”(修改方法)下拉框中选择了“Manual B”选项,此文本框还可用于输入要改为的理想 BOP。

    • Voltage Applied to TMAG5328 ADJ Pin 文本框:显示 DAC 输出电压。如果在“Modification Method”(修改方法)下拉框中选择了“Manual V”选项,此文本框还可用于输入要改为的理想 DAC 输出电压。

    • Equivalent Resistance to Apply on TMAG5328 ADJ Pin 文本框:显示可施加于 ADJ 引脚的电阻器,以生成当前设置的 DAC 输出电压生成的 BOP。如果在“Modification Method”(修改方法)下拉框中选择了“Manual R”选项,此文本框还可用于输入要改为的理想等效电阻值。

    • Status 文本框:显示与按下不同操作按钮相关的状态。

  • 操作按钮

    • CHANGE VALUE(更改值)按钮:点击此按钮时,DAC 输出电压将根据“Modification Method”(修改方法)下拉框中选择的选项更改。

    • STORE TO NVM(存储到 NVM)按钮:按下此按钮可将当前 DAC 输出电压存储到非易失性存储器中。如果 EVM 下电上电,DAC 将自动设置为非易失性存储器中存储的输出电压,无需微控制器在 DAC 上执行任何重新配置的步骤。因此,下电上电后 BOP 也会保留。

    • RELOAD FROM NVM(从 NVM 重新加载)按钮:将当前 DAC 输出电压设为存储在非易失性存储器中的 DAC 输出电压。