IPMSM 的无传感器 FOC 结构如图 2-16 所示。在该系统中,eSMO 用于实现 IPMSM 系统的无传感器控制,eSMO 模型是利用反电动势模型和 PLL 模型设计的,用于估算转子位置和转速。
图 2-16 IPMSM 系统的无传感器 FOC 结构
IPMSM 由一个三相定子绕组(a、b、c 轴)和用于励磁的永磁体 (PM) 转子组成。电机由标准的三相逆变器进行控制。可以使用相位 a-b-c 量对 IPMSM 进行建模。通过适当的坐标变换,可以得到 d-q 转子坐标系和 α-β 静止坐标系中的动态 PMSM 模型。这些坐标系之间的关系如Equation46 所示。通用 PMSM 的动态模型可以在 d-q 转子坐标系中写为:
Equation46.
其中 和 分别是 q 轴和 d 轴定子端电压; 和 分别是 d 轴和 q 轴定子电流; 和 分别是 q 轴和 d 轴电感,p 是导数算子,用于简写 ; 是永磁体产生的磁链, 是定子绕组的电阻; 是转子的电角速度。
图 2-17 PMSM 建模坐标系的定义
通过使用如图 2-17 所示的 Park 逆变换,PMSM 的动力学可以在 α-β 静止坐标系中建模为:
Equation47.
其中
和
是 α-β 轴上扩展电动势 (EEMF) 的分量,可以定义为:
Equation48.
根据
Equation47 和
Equation48,通过等效变换和引入 EEMF 概念,可以将转子位置信息从电感矩阵中解耦出来,从而使 EEMF 成为唯一包含转子磁极位置信息的项。然后可以直接利用 EEMF 相位信息实现转子位置观测。使用定子电流作为状态变量,将 IPMSM 电压公式
Equation47 改写为状态公式:
Equation49.
由于定子电流是唯一可以直接测量的物理量,因此在定子电流路径上选择滑动面:
Equation50.
其中
和
是估算的电流,上标
^ 表示变量为估算值,上标“˜”表示变量为变量误差,即观测值与实际测量值之间的差异。