对于以高吞吐量和高输入频率使用 AUX 输入通道的应用,需要使用具有低输出阻抗的驱动放大器来满足内部 14 位 ADC 的交流性能要求。下面讨论了输入驱动放大器的一些关键规格:
- 小信号带宽。输入驱动放大器的小信号带宽必须远高于 AUX 输入的带宽,以确保放大器的带宽限制不会导致输入信号发生衰减。在典型的数据采集系统中,高分辨率 ADC 的输入端使用低截止频率抗混叠滤波器。驱动抗混叠滤波器的放大器必须具有低闭环输出阻抗才能实现稳定性,这意味着放大器具有更高的增益带宽。较高的小信号带宽还可以显著降低较高输入频率下的谐波失真。通常,可以根据 方程式 1 计算放大器带宽要求。
方程式 1. 
其中:
- 失真。要获得 AUX 通道的失真性能,输入驱动器的失真必须至少比内部 ADC 的指定失真低 10dB,如 方程式 2 所示。
方程式 2. 
- 噪声。必须仔细考虑选择低噪声前端放大器,以防止系统的 SNR 性能下降。通常情况下,为了确保数据采集系统的噪声性能不受前端电路的限制,来自前端电路的总噪声影响必须保持在 ADC 输入基准噪声的 20% 以下。输入驱动电路的噪声受到输入抗混叠滤波器的低截止频率的带限,如 方程式 3 中所述。
方程式 3. 
其中:
- V1 / f_AMP_PP 是峰值间闪烁噪声,
- en_RMS 是放大器宽带噪声密度,单位为 nV/√ Hz,
- NG 是前端电路在缓冲器配置中等于 1 的噪声增益