ZHCSX88C October 2024 – July 2025 CC2755P10 , CC2755R10
PRODMIX
CC27xx 器件具有集成的硬件安全模块 (HSM),支持用于加密、密钥管理、安全计数器和随机数生成操作的隔离环境。所选算法受到保护,不受差分功率分析 (DPA) 侧通道攻击。结合软件开发套件 (SDK) 提供的大量开源加密库,该系统可以在平台上轻松构建安全且面向未来的汽车和物联网应用。
HSM 利用以下节能加速器和 RNG 功能来加速以下加密功能:
加密密钥大小和类型包括:
针对以下方面实施了 DPA 对策:
HSM 从安全闪存区域执行 HSM 固件。96KB 器件闪存为 HSM 固件保留。HSM 固件在 HSM 引导过程中由 HSM ROM 进行验证。片上 HSM 固件映像的安全固件更新由系统 ROM 引导代码和 HSM ROM 处理。
HSM 还有一个系统其余部分(系统 CPU、DMA、调试访问等)无法访问的数据 RAM 区域。该数据 RAM 区域在低功耗模式下保留,从而支持 HSM 快速上电和保留密钥材料。除了在数据 RAM 中存储密钥材料外,HSM 还支持导入和导出包装密钥材料 (NIST SP800-38F),该密钥材料具有器件特有的密钥,称为硬件唯一密钥 (HUK)。这样可以将密钥安全地存储在系统非易失性(闪存)存储器的任何位置。
HSM 可供系统 CPU 上运行的应用程序通过 HSM 邮箱接口以受控方式进行访问。HSM 是器件中的总线控制器,可以直接访问系统存储器,从而提高加密操作期间移动数据的效率。
SimpleLink 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 包含进行片上编程以实现 HSM 运行所需的加密和认证 HSM 固件,以及支持所有 HSM 功能的驱动程序。