ZHCSQQ6A October 2023 – October 2025 TPS2HCS10-Q1
PRODUCTION DATA
该器件提供两种低功耗模式 (LPM) 状态,在这两种状态下,器件可以保持导通状态,但器件会在低静态电流 (IQ) 状态下运行,以延长电池寿命。该器件提供手动 LPM (MANUAL_LPM) 状态,可通过 SPI 写入 LPM 寄存器进入该状态,并提供自动 LPM (AUTO_LPM) 状态,如果已启用通道中的输出电流低于特定的阈值达 tSTBY_LPM_AUTO,则可以自动进入该状态。
当器件处于任一 LPM 状态时,SPI 写入和读取只对 LPM 寄存器可用。在任一 LPM 状态下,器件可以继续以菊花链配置将 SPI 数据传递给连续的器件,并且仍可以读取 SDO 帧中的状态位。当器件进入和退出 LPM 时,SDO 帧中的故障位将更新,以提醒系统器件已退出 LPM 模式。
器件需要大于 VDD_UVLOF 的有效 VDD 电压才能保持在任一 LPM 状态。如果在任一 LPM 状态下移除 VDD 电压,器件将转换到 SLEEP 状态,进而禁用输出并清除寄存器。
在 MANUAL_LPM 状态下,器件会禁用所有诊断以及看门狗计时器和 I2T 保护功能,以帮助降低器件的 IQ。一旦器件退出 MANUAL_LPM,在进入 LPM 之前启用的诊断将自动重新启用。I2T 保护和看门狗计时器也将在退出 LPM 后重新启用。对于 AUTO_LPM 状态,在器件转换到 AUTO_LPM 状态之前,系统必须首先禁用看门狗计时器和除 ISNS 之外的所有 ADC 诊断。在 AUTO_LPM 状态下,器件将自动禁用 I2T 保护和 ISNS,并在器件退出 AUTO_LPM 状态进入 ACTIVE 状态时重新启用这些功能。在保护方面,短路保护在两种 LPM 状态下都保持启用。与 ACTIVE 状态下的短路阈值相比,LPM 状态下使用不同的短路阈值。
在任一 LPM 状态下,器件会通过转换到 ACTIVE 状态来自动响应负载电流增加的情况。如果电流增加过高,器件将触发其短路保护。对于 MANUAL_LPM 状态,器件可向微控制器(处于 SLEEP 模式)提供唤醒信号,以便在任一负载增加的情况下通过 FLT/WAKE_SIG 引脚唤醒系统。对于 AUTO_LPM 状态,只有负载增加到高于 LPM 短路阈值 (ISCP_AUTO) 才会触发 FLT/WAKE_SIG 引脚被拉至低电平。如果 AUTO_LPM 中的负载增加到高于退出阈值 (IEXIT_LPM_AUTO),但低于 ISCP_LPM_AUTO 阈值,则器件不会将 FLT/WAKE_SIG 引脚拉至低电平。对于这两种 LPM 状态,器件仅在 ACTIVE 状态下也确认过流时才会发出过流保护故障信号。
如果需要,系统可以根据器件所处的 LPM 状态,通过不同的 SPI 写入来手动将器件从 LPM 状态唤醒。如果在任一 LPM 状态下 LHI 变为高电平,器件将退出 LPM 并转换到 ACTIVE 状态,然后转换到 LIMP_HOME 状态。
下面的 表 8-11 重点介绍了这两种低功耗模式之间的一些主要差异。有关每个 LPM 状态如何工作的更多信息,请参阅以下有关 MANUAL_LPM 和 AUTO_LPM 状态的章节。
| 模式类型 | 进入方法 | 规格 | 说明 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUAL_LPM | 将 1 写入 LPM 寄存器中的 LPM 位 | IQ,VBB,LPM_MAN | 两个通道均启用 | 6.42 | μA |
| IQ,VDD,LPM_MAN | 两个通道均启用 | 15.6 | μA | ||
| RON,LPM_MAN | MANUAL_LPM 中的 RON | 36 | mΩ | ||
| IEXIT_LPM_MAN | IEXIT_LPM_MAN_CHx = 00 | 0.5 | A | ||
| IEXIT_LPM_MAN_CHx = 01 | 0.625 | ||||
| IEXIT_LPM_MAN_CHx = 10 | 0.15 | ||||
| IEXIT_LPM_MAN_CHx = 11 | 0.325 | ||||
| ISCP_LPM_MAN | 进入 MANUAL_LPM 时的短路阈值 | 4 | A | ||
| AUTO_LPM | 如果 AUTO_LPM_ENTRY = 1,则自动进入 | IQ,VBB,LPM_AUTO | 两个通道均启用 | 11.6 | μA |
| IQ,VDD,LPM_AUTO | 两个通道均启用 | 15.6 | μA | ||
| RON,LPM_AUTO | 进入 AUTO_LPM 时的 RON | 11.3 | mΩ | ||
| tSTBY_LPM_AUTO | 如果 IOUTx < IENTRY_LPM_AUTO,进入 AUTO_LPM 之前的待机时间 | 20 | ms | ||
| IENTRY_LPM_AUTO | 进入 AUTO_LPM 时的 IOUTx 电流 | 0.95 | A | ||
| IEXIT_LPM_AUTO | 退出 AUTO_LPM 时的 IOUTx 电流 | 1.05 | A | ||
| ISCP_LPM_AUTO | 进入 AUTO_LPM 状态时的短路阈值 | 13.7 | A |