ZHCSQQ6A October 2023 – October 2025 TPS2HCS10-Q1
PRODUCTION DATA
当启用通道输出且 FET 导通时,可以通过电流检测功能测量 VOUT 电池短路和开路负载情况。在这两种情况下,可使用电流检测电路和 ADC(在 ADC_RESULT_CHx_I 寄存器中提供)测量负载电流。通过将电流检测比从标称值 5000 更改为较低的标称值 1400,可以在低电流电平下提高电流检测精度。这是通过将各个 CHx_CONFIG 寄存器中的 OL_ON_EN_CHx 位设置为 1 来实现的。但是,负载电流必须低于 IENTRY_OL_ON,此位才能生效。此外,通过设置同一 CHx_CONFIG 寄存器中的 ISNS_SCALE_CHx 位,ADC 的电压输入可以缩放 8 倍。这使得 ADC 能够以更高的精度测量低负载电流。
建议仅在禁用 I2T (I2T_EN = 0) 的情况下使用 OL_ON_EN_CHx = 1 模式和/或 ISNS_SCALE_CHx = 1。如果在启用 I2T (I2T_EN = 1) 的情况下使用 OL_ON_EN_CHx = 1 和/或 ISNS_SCALE_CHx = 1,则可能会导致通道在意外较低的 I2T 阈值下关断。