ZHCAF44 March 2025 TMCS1123 , TMCS1126 , TMCS1127 , TMCS1133
除了串电流显示功能外,串电流采样还用于 I-V 曲线扫描和诊断,以实现智能维护工作。PV 发电厂具有大量的 PV 串。同时,一个 PV 串也由多个 PV 模块(PV 电池板)组成。事实上,任何 PV 模块或电气连接都可能存在导致发电损耗的潜在故障或风险。例如,阴影、防尘和玻璃面板破裂可能导致串中的电流失配。二极管短路、电缆断开、潜在诱导降级 (PID) 和发热点可能导致串开路电压过低。
PV 系统面临的挑战是如何准确快速地找到和处理这些故障或风险。传统的方法是离线手动检验,效率极低、成本高昂。目前流行的方式是在线 I-V 曲线扫描与诊断,以提高 PV 系统故障识别的效率和准确性。
图 2-2 展示了正常和异常 I-V 曲线扫描和诊断的示例。由于 PV 系统的异常可导致 I-V 特性曲线发生不同的变化,因此 I-V 曲线监控结果可用于分析 PV 系统运行期间的潜在故障或风险。因此,串电流和电压采样的精度是决定最终故障诊断精度的关键因素之一,也间接决定了发电效率。这对于商业-工业 PV 发电厂和公用事业 PV 发电厂非常重要,因为输出对它们而言很重要。
还要注意,串式逆变器中的最大功率点跟踪 (MPPT) 通常在 PV 阵列级实现,而 I-V 曲线扫描在单串级实现。