ZHCAEF2 September 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
根据所使用的复用模式,在屏幕上显示整个数字或字符可能要多个 Sx 引脚。哪些显示区域一起复用引脚取决于具体的 LCD 玻璃以及 LCD 如何将这些段映射到驱动引脚。选择正确的 LCD 显示屏可以降低软件的复杂性。例如,如果显示屏将 Sx 引脚映射到段后,只要使用一或两个 Sx 引脚,该段便可显示任何数字,这样就能简化代码的编写工作。可以在相应 LCD 的数据表中找到引脚至 LCD 段之间的映射关系。
图 5-1 给出了 LP-MSPM0L2228 Launchpad 开发套件上 LCD 玻璃(一个 4 路复用显示屏)的数据表中的一些信息。除简单的数字外,该显示屏还可以显示字母数字字符。从显示屏数据表中的引脚映射可以看出,要用来显示数字 0-9 的段需要两个 Sx 引脚 - LCD 的引脚 1 和 2。要显示任何字母字符,请使用 4 个段引脚。
图 5-1 4 路复用显示屏的数据表示例除了 LCD 玻璃本身的映射之外,请谨慎选择 MSPM0 上用于连接到 LCD 玻璃上相应 LCD 段引脚的 Sx 段引脚,因为这将在很大程度上影响布局与软件。