ZHCADI5A December 2023 – August 2025 DP83869HM
如果可以使用 MAC 生成和检查数据包,并且 PHY 有一个具有反向环回功能的工作链路伙伴,请按如下方式验证完整数据路径:
将 PHY 连接到 MAC 和一个正常工作的链路伙伴。
在链路伙伴上启用反向环回。
将测试数据包从 MAC 发送到 PHY。
验证 MAC 是否接收相同的测试数据包。
如果 MAC 接收到相同的测试数据包而未出现问题,则 MAC → PHY → MDI 的完整数据路径有效。如果此测试未通过,则执行 MII 环回以隔离数据路径上的问题:
为 PHY 供电并将其连接到 MAC。
在 PHY 上启用 MII 环回。
将测试数据包从 MAC 发送到 PHY。
验证 MAC 是否接收相同的测试数据包。
如果 MAC 接收到相同的测试数据包,则 MAC → PHY 数据路径有效,并且问题已与 MDI 数据路径隔离。如果此测试未通过,则问题可能出在 MAC 接口上。要验证 MAC 接口,请参阅本应用手册的第 2.4 节。要验证 PHY 内部数据路径,请使用模拟环回模式执行上述过程。