ZHCABY5D December 2022 – September 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1218 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
由于 MSPMC 器件没有基于 ROM 的 BSL,因此器件必须使用基于闪存的 BSL,并且每次上电或复位时它必须从 0x0 地址开始运行调用检测代码。
在此演示中,当器件上电或复位时,器件将首先进入辅助 BSL 代码,在 BSL 复位处理程序中,器件将检测 BSL 调用条件(空白检测、GPIO 调用或软件调用),以决定是需要保持在 BSL 代码中以进行固件更新,还是通过将 PC 设置为应用程序的起始地址来进入应用程序代码。对于此演示,请勿包含应用程序代码 CRC 校验,您可以参阅 MSP430FRBoot – 适用于 MSP430™ FRAM 大型存储器模型器件的主存储器引导加载程序和无线更新 应用手册。
目前在此演示中使用以下代码在复位处理程序 ISR 中将 PC 设置为应用程序起始地址。
uint32_t *appResetHandler = (uint32_t *) (MAIN_APP_START_ADDR + VTOR_RESET_HANDLER_OFFSET);
appPointer FlashBSL_applicationStart = (appPointer) * (appResetHandler);
/* Before branch check if the address of reset handler is a valid Flash address */
if ((*((uint32_t *) MAIN_APP_RESET_VECTOR_ADDR) >= MAIN_APP_START_ADDR) &&
(*((uint32_t *) MAIN_APP_RESET_VECTOR_ADDR) < (MAIN_APP_START_ADDR + DEVICE_FLASH_SIZE))) {
FlashBSL_applicationStart(); }
还有另一种简单的方法可以执行如下跳转(APP_AREA_START_ADDR 是保存中断向量表的应用程序区域起始地址,移位 4 个字节即可获取复位处理程序地址)
/*! Jumps to application using the reset vector address */
#define TI_MSPBoot_APPMGR_JUMPTOAPP() {((void (*)()) (*(uint32_t *)(APP_AREA_START_ADDR + 4))) ();}
如果出现一些跳转问题,请尝试以下汇编代码;如果引导代码和应用程序代码共享某些 SRAM 区域,此汇编代码会先清除 RAM,然后跳转到应用程序的起始地址。
__asm(
#if defined(__GNUC__)
".syntax unified\n" /* Load SRAMFLASH register*/
#endif
"ldr r4, = 0x41C40018\n" /* Load SRAMFLASH register*/
"ldr r4, [r4]\n"
"ldr r1, = 0x03FF0000\n" /* SRAMFLASH.SRAM_SZ mask */
"ands r4, r1\n" /* Get SRAMFLASH.SRAM_SZ */
"lsrs r4, r4, #6\n" /* SRAMFLASH.SRAM_SZ to kB */
#if defined ECC
"ldr r1, = 0x20300000\n" /* Start of ECC-code */
"adds r2, r4, r1\n" /* End of ECC-code */
"movs r3, #0\n"
"init_ecc_loop: \n" /* Loop to clear ECC-code */
"str r3, [r1]\n"
"adds r1, r1, #4\n"
"cmp r1, r2\n"
"blo init_ecc_loop\n"
#endif
"ldr r1, = 0x20200000\n" /* Start of NON-ECC-data */
"adds r2, r4, r1\n" /* End of NON-ECC-data */
"movs r3, #0\n"
"init_data_loop:\n" /* Loop to clear ECC-data */
"str r3, [r1]\n"
"adds r1, r1, #4\n"
"cmp r1, r2\n"
"blo init_data_loop\n"
//Jump to Reset_Handler
"ldr r0, = 0x7004\n" //FLASH_SBSL_INTVEC in .cmd file+ 4
"ldr r0, [r0]\n"
"blx r0\n"
);
如果器件支持 ECC SRAM,可添加 ECC 的定义。在此演示中,应用程序起始地址保存在地址 0x7004,根据您的应用程序起始地址对此进行更改。
如果在外设初始化之后放置跳转(在执行 main() 函数之前不调用跳转函数),这里有几点需要注意: