ZHCAB42 September 2020 TMP1075 , TMP108 , TMP112 , TMP144 , TMP461 , TMP464 , TMP468
CPU 是 PC、智能手机或其他电子设备主板上的主要芯片。每个 CPU 具有三个主要组件:算术逻辑单元 (ALU)、控制单元 (CU) 和存储器单元。如今,通常会发现具有多个内核的 CPU,内核数通常在 2 到 16 个之间,每个内核都自带 ALU、CU 和存储器。CPU 从程序或应用程序获得指令并执行指令。这些指令可以是基本算术计算、数值比较或存储器移动和存储等任务。这些指令的处理速度受 CPU 内核数量和时钟速率的限制。CPU 的时钟速率以 GHz 为单位,是指 CPU 每秒可以执行的指令数。因此,时钟速率越快,CPU 处理指令的速度就越快,CPU 的性能也就越高。
GPU 是专门设计用于处理图形的处理单元。与 CPU 类似,GPU 包含多个内核,这些内核具有 ALU、CU 和存储器单元。主要区别在于 GPU 的架构设计为具有数百到数千个内核。因此,它们专门用于处理并行吞吐量计算。GPU 处理数据的速度也受其时钟速率的限制。
片上系统 (SoC) 是一种集成电路,由单个平台上的多个电子元件组成。CPU 和 GPU 通常集成到 SoC 中。SoC 比 PC 或笔记本电脑中的多芯片设计要小得多,功耗也更低,但通常速度要慢得多。由于其更小的尺寸和更低的功耗,它们通常用于智能手机、平板电脑和其他移动设备。