ZHCAAP3A January 2020 – July 2021 LMX2594 , LMX2595 , LMX2615-SP
在部分辅助或完全辅助模式下,除了必须更新的频率相关寄存器(如 N 分频器和分数分子)外,还有几个额外的寄存器需要编程。总之,至少必须对五个寄存器进行编程。一个寄存器的长度为 24 位 (DATA) + 1 位 (CSB),因此,在 1MHz SPI 时钟速率下写入寄存器需要 25µs。此外,与寄存器关联的功能或值在写入寄存器后会立即生效。例如,如果更新 N 分频器,则 VCO 频率会立即漂移,并且 PLL 环路会在用户写入 R0 寄存器时解锁。所有这些变化都发生在 VCO 开始校准之前。
PLL 环路仍在闭合,因此电荷泵电压会进入电源轨。这可能会在 VCO 校准完成后环路再次闭合之时影响 PLL 锁定时间,因为环路滤波器中的电容器可能需要更多时间来进行充电或放电。
以下各图显示了使用更高 SPI 时钟速率的好处。VCO 从 VCO5 (12.4GHz) 切换到了 VCO7 (14.8GHz),且通道分频器 CHDIV = 8。首先更新了 N 分频器,然后是寄存器 R0,从而触发 VCO 校准。如图 3-2 所示,即使 SPI 时钟速率为 2.5MHz,寄存器写入也需要 10μs。与此同时,VCO 已经漂移了约 80MHz。
TI 建议尽可能使用更高的 SPI 时钟速率。
图 3-1 SPI CLK = 25MHz
图 3-2 SPI CLK = 2.5MHz