ZHCA978B February 2017 – September 2021 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421
显示系统的色域定义了显示器可以生成的颜色范围。该范围由三种加色法原色定义:红色、绿色和蓝色。对于采用 LED 照明的光学模块,这些颜色由系统中各个 LED 的颜色和所有滤镜进行控制。传统上,色域在 1931 CIE 色度空间中绘制。
ITU-R 建议 BT.709(通常称为 Rec. 709)是由 ITU(国际电信联盟)制定的常见高清电视色域建议。LED 照明的 DLP 投影系统可能实现比 Rec. 709 更广的色域(请参阅图 4-1)。
DLP Pico 投影光学模块可以生成可变白点和色温,它们可由光学模块制造商进行调整并在最终产品中编程为不同的模式(例如冷、正常、暖)。请注意,光学模块的亮度规格可能会因白点而异。如果颜色精度是最终产品的关键要求,建议指定目标白点,例如 Illuminant D65(1)。