ZHDZ015C September 2022 – June 2026 AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
MSMC:高速缓存/窥探过滤器路选择 MMR 的复位值不正确
以下两个 MSMC MMR 影子副本的复位值错误。SW 可以读取的主副本具有正确的复位值,但 MSMC 功能使用影子副本中的值。复位值不正确会导致 DDR 系统性能下降。更具体地说,MSMC L3 数据高速缓存和窥探过滤器在进行 DDR 访问时未得到充分利用(利用率降至预期值的 25%)。这种利用率不足的问题还会扩展到 A72 [仅 J7AEP 版本包含:“以及 C7x 内核”] 的 L2 高速缓存。
RT_WAY_SELECT [地址 = 0x6E00_8000]
NRT_WAY_SELECT [地址 = 0x6E00_8008]
复位后,SW 需要向这两个 MSMC MMR 写入值 (0x0000_0303)。即使 MMR 似乎已拥有正确的值,也需要执行此操作。写入 MMR 可确保其影子副本具有复位后的正确值。