ZHDZ015C September 2022 – June 2026 AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
OSPI:控制器 PHY 调优算法
启用 PHY 模块后,OSPI 控制器使用 DQS 信号对数据进行采样。但是,该模块中存在一个问题,要求这种采样必须在内部时钟定义的窗口内进行。读取操作会受到外部延迟的影响,该外部延迟会随温度变化而变化。要确保在任何温度下都能有效读取,必须实施一种特殊调优算法来选择最稳健的 TX、RX 和读取延迟值。
此错误的权变措施在SPRACT2中进行了详细介绍。要在某些 PVT 条件下对数据进行采样,必须调高读取延迟字段,以改变内部时钟采样窗口。这样就可以在数据眼图内的任何位置对数据进行采样。但是,这会带来以下副作用: