ZHDZ013D April   2022  – June 2026 AM68 , AM68A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1

 

  1.   1
  2. 1受影响的模块
  3. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  4. 3器件修订版本 1.0 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 1.0 使用说明
      1.      i2134
    2. 3.2 器件修订版本 1.0 公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2063
      4.      i2064
      5.      i2065
      6.      i2079
      7.      i2087
      8.      i2091
      9.      i2097
      10.      i2103
      11.      i2120
      12.      i2134
      13.      i2137
      14.      i2146
      15.      i2157
      16.      i2159
      17.      i2160
      18.      i2161
      19.      i2163
      20.      i2166
      21.      i2177
      22.      i2189
      23.      i2190
      24.      i2196
      25.      i2197
      26.      i2205
      27.      i2215
      28.      i2216
      29.      i2219
      30.      i2232
      31.      i2234
      32.      i2235
      33.      i2237
      34.      i2242
      35.      i2243
      36.      i2244
      37.      i2249
      38.      i2253
      39.      i2271
      40.      i2272
      41.      i2278
      42.      i2279
      43.      i2283
      44.      i2307
      45.      i2308
      46.      i2310
      47.      i2311
      48.      i2312
      49.      i2313
      50.      i2316
      51.      i2320
      52.      i2326
      53.      i2329
      54.      i2330
      55.      i2351
      56.      i2362
      57.      i2366
      58.      i2371
      59.      i2372
      60.      i2378
      61.      i2381
      62.      i2383
      63.      i2399
      64.      i2401
      65.      i2409
      66.      i2413
      67.      i2414
      68.      i2415
      69.      i2418
      70.      i2419
      71.      i2422
      72.      i2424
      73.      i2431
      74.      i2435
      75.      i2436
      76.      i2437
      77.      i2454
      78.      i2449
      79.      i2482
  5.   商标
  6.   修订历史记录

i2329

MDIO:MDIO 接口损坏(CPSW 和 PRU-ICSS)

详细信息:

CPSW 和 PRU-ICSS 外设的所有实例(如果存在)的 MDIO 接口可能在 MDIO 读取时返回损坏的读取数据(例如返回过时数据或以前的数据)或在 MDIO 写入时发送错误的数据。MDIO 接口也可能在下次外设复位(通过 LPSC 或在 CPSW 的情况下禁用复位隔离时通过全局器件复位)之前不可用。

该问题在系统层面的表现可能包括 (1) 错误的以太网 PHY 链路断开状态 (2) 无法通过 MDIO 正确配置以太网 PHY (3) PHY 检测不正确(例如地址错误)(4) 尝试通过 MDIO 配置 PHY 时读取或写入超时。

对于启动模式(如果支持,仅限 CPSW),不存在确保主以太网启动成功的权变措施。如果在主启动期间发生该异常,启动可能发起重试,重试可能成功,也可能不成功。如果重试不成功,这将导致最终超时并转换到备用启动模式(如已选定)。如未选定备用启动模式,此类故障将导致超时并强制通过芯片看门狗进行器件复位,之后整个启动过程将再次重启。

要选择备用启动选项(如果支持),请在启动模式引脚上安装适当的拉电阻器。请参阅各特定器件选项的启动文档,通过以太网进行主启动尝试的典型超时为 60 秒。

权变措施:

在受影响的器件上,应使用以下权变措施:

MDIO 手动模式:适用于 PRU-ICSS 和 CPSW。

可以通过读取和写入 MDIO 外设 MDIO_MANUAL_IF_REG 寄存器中的相应位来模拟 MDIO 协议,直接操作 MDIO 时钟和数据引脚。有关手动模式寄存器位及其功能的完整详细信息参见 TRM。

在这种情况下,器件引脚多路复用应配置为允许 IO 由 CPSW 或 PRU-ICSS 外设控制(与正常预期运行相同),但必须确保 MDIO_CONTROL_REG 中的 MDIO_CONTROL_REG.ENABLE 位为 0 来禁用 MDIO 状态机,同时将 MDIO_POLL_REG.MANUALMODE 位设置为 1 来启用手动模式。

联系 TI 了解如何实施软件权变措施。

注: 如果使用以太网 DLR(设备层环网)(在 CPSW 或 PRU-ICSS 上)或 EtherCAT 协议(在 PRU-ICSS 上),由于链路状态检查需要轮询间隔,实施运行时权变措施 1 可能对 CPU 或 PRU 负载产生重大影响。因此应考虑系统产生的影响。

对于 PRU-ICSS,使用 MDIO 的 MLINK 功能通过 MIIx_RXLINK 输入引脚到 PRU-ICSS 自动轮询链路状态可以减少软件权变措施的负载,其中 PRU-ICSS 必须连接外部来自 PHY 且链路处于活动状态时不会切换的状态输出。根据外部 PHY 器件的指定行为,该 PHY 状态输出可能是 LED_LINK 或 LED_SPEED,也可能是 LED_LINK 和 LED_SPEED 的逻辑“或”。有关使用 MDIO 的 MLINK 功能的详细信息,请参阅 TRM 的 MDIO 部分。此功能在 CPSW 外设上不可用。

对于在 PRU-ICSS 上实施 EtherCAT,软件权变措施将在 RTUx/ TX_PRUx 核心中完成。核心必须专门针对权变措施,即无法用于其他目的。实施方案将支持通过两个用户访问通道访问 MDIO。这为 R5f 核心和 PRU 核心提供独立访问通道的选项。这些 API 将与我们在 RTOS 权变措施实施中的 API 类似。

EtherCAT 将继续通过链路状态的 MDIO MLINK 绕过状态 m/c(此路径不受勘误表影响)使用 PHY 快速链路检测。这样可以确保仍然满足电缆冗余相关延迟要求。

 使用 PRU 核心通过手动模式进行 MDIO 模拟图 3-4 使用 PRU 核心通过手动模式进行 MDIO 模拟