ZHDZ013D April 2022 – June 2026 AM68 , AM68A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
USB:2.0 合规性接收灵敏度测试限制
按照《USB-IF USB 2.0 电气合规性测试规范》中的规定执行接收灵敏度测试(EL_16 和 EL_17)可能会引发公告 i2091 中描述的问题。
该问题最初是在使用自动化软件执行这些测试时发现的,该软件会在发送数据包时增加 USB 信号的振幅。在验证被测器件 (DUT) 在振幅低于 100mV 时否定应答所有数据包并在振幅高于 150mV 时不否定答应任何数据包期间,该软件一直从低于 100mV 的振幅扫描到高于 150mV 的振幅。但是,如公告 i2091 中所述,在发送有效数据包时,增加振幅超过静噪阈值可能会锁定 PHY。
启用以下两种硬件权变措施。
将 USB*_PHY2 区域中的 UTMI_REG28 寄存器中的 cdr_eb_wr_reset 位(第 7 位)设置为 1'b1。
将 USB*_MMR_MMRVBP_USBSS_CMN 区域中的 PHYRST_CFG 寄存器中的 phyrst_a_enable 位(第 0 位)设置为 1'b1。请注意,PHYRST_CFG 寄存器中的 phyrst_a_value(第 12:8 位)应保留为默认值 0xE。