ZHDA260 August 2026 ADS125H18
图 1-1 显示了测量输入信号和监控信号的示例系统,如下所示:
此外,图 2-33以绿色突出显示了 ADS125H18 OWCS 特性和相关的多路复用器:
图 2-34 使用图 2-32 中显示的格式演示如何为图 2-33 中的示例系统设置序列发生器。图 2-34 中显示的所有信息都可以存储在 ADS125H18 序列发生器中,并被随意选择用于本示例。
如下解释图 2-34:
例如,步骤 13 测量输入 AIN15 和 RESN 之间的十个转换。请注意,ADS125H18 序列发生器允许用户按步配置许多其他参数;但是,这些参数不一定与 OWCS 算法相关,本文档中也没有进一步讨论。
图 2-34 还显示绿色的 OWCS 步骤的“通道”为待确定或 TBD。这些设置最初为 TBD,因为它们会从一个序列更改为下一个序列。但是,输入步骤和监控步骤保持不变。图 2-35 显示了如何在第一个序列期间配置 OWCS 步骤:第一个和第二个 OWCS 步骤(分别为 #25 和 #26)都使用 AIN0-RESN 配置,因为这与第一个序列步骤 (#4) 中使用的通道相同。第一个序列步骤的重要设置以黄色突出显示。
通过设置 START 位或切换 START 引脚来启动序列发生器。ADS125H18 序列发生器从左到右对图 2-35 中每个步骤进行索引,总计测量 129 次转换。用户必须决定如何使用从每个输入和监控步骤接收到的信息,以及计算 OWCS 阈值。
如有必要,在下一个序列启动之前重新配置 OWCS 步骤。图 2-36 展示了如何在第二个序列中配置 OWCS 步骤:第一个和第二个 OWCS 步骤(分别为 #25 和 #26)都配置了 AIN4-RESN,而第三个和第四个 OWCS 步骤(分别为 #27 和 #28)都配置了 AIN5-RESN。之所以需要这些设置,是因为第二步 (#7) 测量差分输入,但 OWCS 功能必须始终测量单端通道。第二个序列步骤的重要设置以黄色突出显示。
再次通过设置 START 位或切换 START 引脚来启动序列发生器。ADS125H18 序列发生器从左到右对图 2-36 中的每个步骤进行索引,测量的总转换为 153 次,因为在此序列中启用了最后两个 OWCS 步骤。用户必须决定如何使用从输入和监控步骤接收到的信息,以及计算每个单端输入的 OWCS 阈值。理想情况下,AIN4-RESN 计算出的 OWCS 结果应与 AIN5-RESN 的 OWCS 结果相同,因为这是差分测量。
图 2-37 按照相同的逻辑显示如何在启动接下来的三个序列中的每个序列之前重新配置 OWCS 通道,以便对蓝色的所有输入步骤通道进行断线分析。每个序列的重要设置以黄色突出显示。
序列 5 完成后,已使用 OWCS 诊断所有输入步骤通道是否存在断线问题。此时,用户应重新配置 OWCS 通道,以回绕到第一个输入步骤通道,如图 2-35 所示,重新开始整个过程。然后,用户决定要运行的总序列数,以及在检测到断线问题时该怎么办。