ZHDA174 June   2026 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2功率级概览
  6. 3软件概述
    1. 3.1 软件架构
      1. 3.1.1 器件初始化
        1. 3.1.1.1 模拟外设初始化
        2. 3.1.1.2 控制外设初始化
          1. 3.1.1.2.1 EPWM 初始化
          2. 3.1.1.2.2 CLB 初始化
        3. 3.1.1.3 系统外设初始化
      2. 3.1.2 中断结构
    2. 3.2 PowerSuite 用法
  7. 4实验结构
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 Lab1
    3. 4.3 Lab2
    4. 4.4 Lab3
    5. 4.5 Lab4
  8. 5总结

Lab2

此实验旨在电路板上执行,用于验证重载下的开环运行。

通过修改文件 AHB_user_settings.h 中的 Lab Number,将工程设置为 Lab 2。在此阶段,所有其他配置参数均可保持其默认值。

此实验的主要目的是验证重载下的 PWM 波形,并通过改变相应变量观察 AHB_RESCS 的峰值电流。

硬件连接:

  1. 将 12V 的外部辅助电源插入电路板上的“J4”连接器中,5V 插入“J5”连接器中。用跳线短接 J3。

  2. 连接 60V 直流输入电压源,并将输入电流限制为 0.2A。

  3. 连接 150Ω CR 负载。

生成和加载工程以及设置调试环境

  1. 右键点击工程名称,然后点击“Rebuild Project”(重建工程)。

  2. 工程将成功构建。

  3. 在 Project Explorer 中,确保在 targetConfigs 项下将正确的目标配置文件设置为 Active

  4. 然后,点击 Run → Debug 启动调试会话。

  5. 然后工程将加载到器件上,并且 CCS 调试视图将变为激活状态。代码将在主例程的开始处停止。

  6. 要在监视/表达式窗口中添加变量,请点击“View”→“Scripting Console”以打开脚本控制台对话框。在表达式窗口中,右键点击 -> 选择导入选项,导航到工作区中的工程文件夹,打开“AHB_Lab2/3Expressions.txt”。这将使用调试系统所需的相应变量填充到观察窗口。

  7. 点击观察窗口中的 Continuous Refresh 按钮,以启用控制器数值的连续更新。观察窗口随即显示,如下图所示

运行代码

  1. 在 CCS 调试窗口中点击 Run 按钮运行工程。

  2. 在 Watch 视图中,确认 PWMISR_count 和 TimerISR_count 连续递增。

  3. 确认 LabStatus.type 显示“OpenLoop_HighLoad”。

  4. 连接 AHB_PWM_HS 和 AHB_PWM_LS(HSEC 50 和 52),在示波器上观察预期的 PWM 波形,如图所示。波形中的 Ch3 和 Ch4 分别为 AHB_ZCD_P 和 AHB_RESCS。

  5. 检查确认 LS_ONTIME_HL_us 与 PWM 波形中测得的 LS-FET 导通时间匹配。

  6. 通过探测 VBUS_SENSE(HSEC 9 → AHB_VprimSensed_volts)验证输入电压检测,通过探测 VO_SENSE(HSEC 21 → AHB_VsecSensed_volts)验证输出电压检测。

  7. 在默认 ILm_PeakCurTemp = 1.0A 时:

    1. 预期初级电流峰值 (CH4 / AHB_RESCS) ≈ +1.0A,负峰值 ≈ −0.5A(与 Adaptive_IHNEG_AMPS 匹配)。

    2. 预期输出电压 ≈ 3.25V。

    3. 预期 LS_ONTIME_HL_us ≈ 11.74µs — 确认与测得的 LS FET 导通时间匹配。

  8. 当 ILm_PeakCurTemp 更改为 1.1A 时:

    1. 预期初级电流峰值 (CH4 / AHB_RESCS) ≈ +1.1A,负峰值 ≈ −0.5A(与 Adaptive_IHNEG_AMPS 匹配)。

    2. 预期输出电压 ≈ 3.89V。

    3. 预期 LS_ONTIME_HL_us ≈ 10.65µs — 确认与测得的 LS FET 导通时间匹配。

  9. 观察 Expression 窗口,确认所有变量实时更新,并将其与图中所示的示波器波形进行比较。

 Lab2 表达式图 4-5 Lab2 表达式.

 Ch1 为 HS PWM、Ch2 为 LS PWM、Ch3 为辅助节点、Ch4 为初级电流时的 Lab2 波形图 4-6 Ch1 为 HS PWM、Ch2 为 LS PWM、Ch3 为辅助节点、Ch4 为初级电流时的 Lab2 波形.