ZHCUD70A October 2018 – July 2025 LP87561-Q1 , LP87562-Q1 , LP87563-Q1 , LP87564-Q1 , LP87565-Q1
LP8756x-Q1 器件最多支持三个 GPIO 信号。GPIO 信号与启用信号进行多路复用。可以通过 PIN_FUNCTION 寄存器中的 GPIOx_SEL 位来设置启用和 GPIO 功能之间的选择。当为 GPIO 功能选择引脚时,其他位定义 GPIO 的工作方式:
当 GPIOx 定义为输出时,引脚的逻辑电平由 GPIOx_OUT 位(在 GPIO_OUT 寄存器中)设置。当 GPIOx 定义为输入时,从 GPIOx_IN 位(在 GPIO_IN 寄存器中)读取引脚的逻辑电平。可包括配置为输出的 GPIO 控制以启动和关断序列。具有 ENx 信号的序列的 GPIO 控制通过 EN_PIN_CTRL_GPIOx 和 EN_PIN_SELECT_GPIOx 位(在 PIN_FUNCTION 寄存器中)来选择。启动和关断期间的延迟由 GPIOx_STARTUP_DELAY[3:0] 和 GPIOx_SHUTDOWN_DELAY[3:0] 位(在 GPIOx_DELAY 寄存器中)进行设置,设置方式与稳压器的控制相同。GPIOx 信号具有可选的下拉电阻器。下拉电阻通过 ENx_PD 位(在 CONFIG 寄存器中)选择。有关 GPIO 寄存器中每个字段的更多信息,请参阅器件特定数据表。