ZHCUCL6 November 2024
TCAN284XEVM 只需一个电源输入即可为整个电路板提供 5V 电压,但需要注意的是,SBC 需要 3 个单独的电源输入:VSUP(器件)、VCAN(CAN 总线)和 VHSS(高侧开关电源)。建议允许高达 1A 至 1.5A 的电源,具体取决于集成 LDO 和 LDO 控制器的用例。电源可施加到 J3(这是可接受 4.5V 至 28V 电压的桶形插孔),电源也可施加于接头 J4,绕过 J3 处的桶形插孔。如果终端用户想要测试反极性保护,在 J3 或 J4 处放置电源连接后无需执行任何操作;但作为旁路,使用分流接头 J1。也可以通过 J5 将电源直接施加到 IC VSUP 引脚,这本身就绕过了电池 EMI 滤波器和反极性保护。要为高侧开关电源 VHSS 供电,终端用户可以向 J6 引脚 2 施加单独的电压,或者用户可以将 J6 引脚 2 分流到 VSUP(也位于 J6 上),以便使用 VSUP(这个引脚的实现方式相对标准)为 VHSS 供电。VCAN 引脚取决于为 U1 焊接的器件。J9 引脚 2 是 VCAN 引脚的引出连接。该引脚可分流到外部 5V LDO U3(如果启用)或 VCC2 以获取 5V 电源,此项指导适用于任何器件型号。如果终端用户使用 5V SBC (TCAN28XX5),用户还可以从 VCC1(位于 J19 上)连接一根跳线来为 VCAN 供电。
电路板正常运行只需要 VSUP。除 CAN 和 HSS 电源外的所有电源都通过 VSUP 引脚供电。如果是 HSS 和 CAN,则必须执行测试。
除了器件电源,还有一个外部 LDO U3,在电路板上通过多达三种方式来使用。第一种方法是为指示灯 LED 驱动提供电压源。第二种方法是为 SW 引脚(如果上拉)提供偏置电压。最后一种方法是,U3 可用于为 VCAN 供电。要启用 U3,J12 不得保持悬空,而应将 J12 引脚 2 分流至引脚 1 或引脚 3(VSUP 或 VCC2)以提供使能信号。对于电流测量测试,理想选项是将 J12 保持悬空,以防止 LDO 在测试期间消耗电流。这样做的代价是没有 LED 驱动,并且如果 SW 被拉高,则必须使用不同的上拉源。
在进行任何修改之前对电路板进行首次检查时,建议执行以下步骤: