ZHCUCI6 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 规格
  8. 2硬件
    1. 2.1 主要特性和接口
    2. 2.2 加电/断电过程
    3. 2.3 电源输入
      1. 2.3.1 电源
      2. 2.3.2 功率控制
      3. 2.3.3 功率预算注意事项
    4. 2.4 用户输入和设置
      1. 2.4.1 引导配置设置
      2. 2.4.2 板配置设置
      3. 2.4.3 复位按钮
      4. 2.4.4 用户按钮
    5. 2.5 标准接口
      1. 2.5.1 音频输入和输出
      2. 2.5.2 显示端口接口
      3. 2.5.3 千兆位以太网
      4. 2.5.4 JTAG/仿真接口
      5. 2.5.5 MicroSD 卡笼
      6. 2.5.6 PCIe 卡槽
      7. 2.5.7 用于终端/日志记录的 UART
      8. 2.5.8 USB 接口
    6. 2.6 扩展接口
      1. 2.6.1 附件电源连接器
      2. 2.6.2 模数转换
      3. 2.6.3 摄像头接口
      4. 2.6.4 CAN 总线接口
      5. 2.6.5 风扇接头
      6. 2.6.6 LIN 总线接口
      7. 2.6.7 测试和自动化控制接口
    7. 2.7 电路细节
      1. 2.7.1 接口映射
      2. 2.7.2 共享接口/信号多路复用
      3. 2.7.3 I2C 地址映射
      4. 2.7.4 GPIO 映射
      5. 2.7.5 电源监视
      6. 2.7.6 供电网络 (PDN)
      7. 2.7.7 存储标识信息的 EEPROM
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4合规信息
    1. 4.1 EMC、EMI 和 ESD 合规性
    2. 4.2 REACH 合规性
    3. 4.3 热性能合规性
  11. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标

GPIO 映射

EVM 的通用 IO (GPIO) 分为两大类:连接到处理器的 IO 或连接到基于 I2C 的扩展器的 IO,它们分成下面两个表。

表 2-20 处理器控制的 GPIO
J784S4 GPIO功能方向/级别备注
WKUP_GPIO0_1引导 EEPROM 写保护输出

“0”– 存储器不受写保护

“1”– 存储器受写保护(默认)

WKUP_GPIO0_2MCU CAN 总线 #1 待机输出

“0”– 正常模式

“1”– 待机模式(默认)

WKUP_GPIO0_3MCU CPSW2G 以太网中断输入

“0”– 运行中断请求

“1”– 无中断请求(默认)

WKUP_GPIO0_6SPI 闪存选择双向

“0”– 选择 xSPI NOR 闪存

“1”– 选择 Octal-NAND 闪存

(请注意,需要通过 DIP 开关来设置默认值)

WKUP_GPIO0_7按钮 [SW5] 系统/用户中断输入

“0”– 按下按钮

“1”– 未按下按钮(默认)

WKUP_GPIO0_28USB Type-C 电缆方向输入

“0”– 检测到低位(默认)

“1”– 检测到高位

WKUP_GPIO0_39电源管理 IC (PMIC) 中断输入

“0”– 运行中断请求

“1”– 无中断请求(默认)

WKUP_GPIO0_55系统断电输出

“0”– 正常运行(默认)

“1”– 系统断电/关闭

WKUP_GPIO0_56MCU CPSW2G 以太网复位输出

“0”– 以太网 PHY 复位

“1”– 以太网 PHYT 未复位(默认)

WKUP_GPIO0_66电源管理总线选择双向

“0”– 选择总线 1 以接入 INA(默认)

“1”– 选择总线 2 以接入 INA

WKUP_GPIO0_69MCU CAN 总线 #0 待机输出

“0”– 正常模式

“1”– 待机模式(默认)

WKUP_GPIO0_70按钮 [SW8] 系统/用户中断输入

“0”– 按下按钮

“1”– 未按下按钮(默认)

WKUP_GPIO0_84串行以太网扩展 1 中断输入

“0”– 运行中断请求

“1”– 无中断请求(默认)

WKUP_GPIO0_85串行以太网扩展 2 中断输入

“0”– 运行中断请求

“1”– 无中断请求(默认)

WKUP_GPIO0_86IO 扩展器中断(总线 I2C0)输入

“0”– 运行中断请求

“1”– 无中断请求(默认)

GPIO_3DSI/DisplayPort 桥中断输入

“0”– 运行中断请求

“1”– 无中断请求(默认)

GPIO_8SD 卡 IO 电压选择输出

“0”– SD 卡 IO 电压为 1.8V

“1”– SD 卡 IO 电压为 3.3V(默认)

GPIO_11按钮 [SW3] 系统/用户中断输入

“0”– 按下按钮

“1”– 未按下按钮(默认)

GPIO_18IO 扩展器中断(总线 I2C5)输入

“0”– 运行中断请求

“1”– 无中断请求(默认)

GPIO_21CPSW2G 以太网中断输入

“0”– 运行中断请求

“1”– 无中断请求(默认)

GPIO_26摄像头扩展 1 GPIO 2双向摄像头扩展板特定(引脚 18)
GPIO_28摄像头扩展 1 GPIO 4双向摄像头扩展板特定(引脚 22)
注: GPIO 功能有时会与其他功能共用引脚。这些 IO 的默认状态通过 MCU_BOOTMODE 和/或 BOOTMODE 引脚进行设置。对于 EVM 来说,这些引脚通过 DIP 开关进行设置。
表 2-21 扩展器控制器 GPIO

I2C0/TCA6416

Addr: 0x20

功能方向/级别备注
P00PCIe1 模式选择输入

“0”– 处理器/PCIe1 是根复合体

“1”– 处理器/PCIe1 是端点

(请注意,需要通过 DIP 开关来设置默认值)

P01PCIe1 PERSTz 状态输入

“0”– PCIe1 复位置为有效

“1”–PCIe1 复位不置为有效

P02

PCIe1 PERSTz 输出

(根复合体模式)

输出

“0”– PCIe1 复位置为有效

“1”–PCIe1 复位不置为有效

P03

PCIe1 PERSTz 连接到 PORz

(端点模式)

输出

“0”– PCIe1 PERSTz 与 PORz 分开

“1”– PCIe1 PERSTz 可控制 PORz

P04PCIe0 模式选择输入

“0”– 处理器/PCIe0 是根复合体

“1”– 处理器/PCIe0 是端点

(请注意,需要通过 DIP 开关来设置默认值)

P05PCIe0 PERSTz 状态输入

“0”– PCIe0 复位置为有效

“1”–PCIe0 复位不置为有效

P06

PCIe0 PERSTz 输出

(根复合体模式)

输出

“0”– PCIe0 复位置为有效

“1”–PCIe0 复位不置为有效

P07

PCIe0 PERSTz 连接到 PORz

(端点模式)

输出

“0”– PCIe0 PERSTz 与 PORz 分开

“1”– PCIe0 PERSTz 可控制 PORz

P10PCIe1 卡存在检测输入

“0”– PCIe1 检测到卡

“1”– PCIe1 未检测到卡(默认)

P11PCIe0 卡存在检测输入

“0”– PCIe0 检测到卡

“1”– PCIe0 未检测到卡(默认)

P12为 PCIe0 启用外部时钟输出

“0”– 不为 PCIe0 启用外部时钟

“1”– 为 PCIe0 启用外部时钟(默认)

P13为 PCIe1 启用外部时钟输出

“0”– 不为 PCIe1 启用外部时钟

“1”– 为 PCIe1 启用外部时钟(默认)

P14McASP(音频)/CAN 多路复用器选择输出

“0”– 选择 McASP0 以连接至编解码器(禁用 CAN3、CAN5)(默认)设置)

“1”– 选择 CAN3、CAN5,禁用 McASP0(音频)

P15GESI 扩展多路复用器控制输出保留(不支持 GESI 扩展)
P16GESI 扩展多路复用器控制输出保留(不支持 GESI 扩展)
P17GESI 扩展以太网复位输出保留(不支持 GESI 扩展)

I2C0/TCA6424

Addr: 0x22

功能方向/级别备注
P00串行以太网 1 扩展断电输出

“0”– 扩展板处于运行状态(默认)

“1”– 扩展板断电

P01串行以太网#1 GPIO1输出扩展板特定(引脚 46)
P02串行以太网 REFCLK 编程使能输出

“0”– I2C 未连接到 CDC 时钟定义 def(默认)

“1”– 扩展板未复位

P03串行以太网#1 GPIO2双向扩展板特定(引脚 47)
P04串行以太网 2 扩展复位输出

“0”– 扩展板复位(默认)

“1”– 扩展板未复位

P05用户 DIP 开关输入 [SW2]输入

“0”– DIP 开关 SW2 位置 10 设置为 OFF

“1”– DIP 开关 SW2 位置 10 设置为 ON

(请注意,需要通过 DIP 开关 SW2 来设置默认值)

P06用户 LED [LD2]输出

“0”– LED [LD2] 点亮

“1”– LED [LD2] 熄灭(默认)

P07用户 LED [LD3]输出

“0”– LED [LD3] 点亮

“1”– LED [LD3] 熄灭(默认)

P10功率测量总线使能输出

“0”– 启用从处理器 (I2C1) 接入 INA(默认)

“1”– 禁用从处理器接入 INA

P11串行以太网 2 扩展断电输出

“0”– 扩展板处于运行状态(默认)

“1”– 扩展板断电

P12串行以太网#2 GPIO2双向扩展板特定(引脚 47)
P13外部时钟发生器复位输出

“0”– 扩展板复位

“1”– 扩展板未复位(默认)

P14USB0 多路复用器选择输出

“0”– USB0 未连接到 Type C(默认)

“1”– USB0 接口连接到 Type A(通过集线器)

P15

调试/跟踪使能

(注意:此设置可能会影响其他接口。)

双向

“0”– 启用调试/跟踪信号至 MIPI-60 仿真接口 [J23]

“1”– 未启用调试/跟踪信号至 MIPI-60 接口 [J23]

(请注意,需要通过 DIP 开关 SW2.2 来设置默认值)

P16

接口多路复用器选择 1

(注意:此设置可能会影响其他接口。)

输出

“0”– 为多路复用器 1 选择替代接口

“1”– 为多路复用器 1 选择标准接口(默认)

P17

接口多路复用器选择 2

(注意:此设置可能会影响其他接口。)

输出

“0”– 为多路复用器 2 选择替代接口

“1”– 为多路复用器 2 选择标准接口(默认)

P20CPSW2G 以太网复位输出

“0”– 以太网 PHY 复位

“1”– 以太网 PHYT 未复位(默认)

P21串行以太网#2 GPIO1输出扩展板特定(引脚 46)
P22SD 卡电源使能/复位输出

“0”– SD 卡电源处于禁用/复位状态

“1”– SD 卡电源处于启用/运行状态(默认)

P23USB Type C 电源使能输出

“0”– 禁用 USB Type C 电源

“1”– 启用 USB Type C 电源(默认)

P24USB Type C 模式选择双向

“00”= DFP(下行端口)

“01”= DRP(双角色端口)

P25

“1x”= UFP(上行端口)

(请注意,需要通过 DIP 开关 [SW2 bits 3:4] 来设置默认值)

P26LIN 总线 PHY 使能输出

“0”– 禁用 LIN 总线 PHY(默认)

“1”– 启用 LIN 总线 PHY

P27CAN 总线 3、4、#5 待机输出

“0”– 正常模式

“1”– 待机模式(默认)

I2C3/TCA6408

Addr: 0x20

功能方向/级别备注
P00音频编解码器使能/复位输出

“0”– 音频编解码器处于禁用/复位状态(默认)

“1”– 音频编解码器处于启用/运行状态

P01-P07保留/未使用双向保留/未使用

I2C4/TCA6408

Addr: 0x20

功能方向/级别备注
P00Displayport 0 电源使能输出

“0”– 禁用 DisplayPort 电源(默认)

“1”– 启用 DisplayPort 电源

P01Displayport 1 电源使能输出

“0”– 禁用 DisplayPort 电源(默认)

“1”– 启用 DisplayPort 电源

P02DisplayPort 1 变送器使能输出

“0”– 禁用 DisplayPort 变送器(默认)

“1”– 启用 DisplayPort 变送器

P03-P07保留/未使用双向保留/未使用

I2C5/TCA6408

Addr: 0x20

功能方向/级别备注
P00摄像头扩展复位(1 和 2)输出

“0”– 摄像头扩展处于禁用/复位状态(默认)

“1”– 摄像头扩展处于启用/运行状态

P01摄像头扩展 1 GPIO 0双向摄像头扩展板特定(引脚 6)
P02摄像头扩展 1 GPIO 1双向摄像头扩展板特定(引脚 8)
P03摄像头扩展 1 GPIO 3双向摄像头扩展板特定(引脚 20)
P04摄像头扩展 2 GPIO 1双向摄像头扩展板特定(引脚 8)
P05摄像头扩展 2 GPIO 2双向摄像头扩展板特定(引脚 18)
P06摄像头扩展 2 GPIO 3双向摄像头扩展板特定(引脚 20)
P07摄像头扩展 2 GPIO 4双向摄像头扩展板特定(引脚 22)