ZHCU983A August 2021 – January 2022 MCF8316A
电机在开环中运行,以估算 BEMF 期间失速时,会触发此故障。如果触发了此故障,则请遵循下面的建议。
第 1 步:增加 MPET 开环电流基准 [MPET_OPEN_LOOP_CURR_REF]
第 2 步:减小 MPET 开环压摆率 [MPET_OPEN_LOOP_SLEW_RATE]
第 3 步:如果此故障仍然存在,请查看电机数据表中的电机 BEMF 常数(以 mV/Hz 为单位),并在 GUI 的“All tuning settings”部分中的“Control configuration – Motor Parameters”选项卡上对电机 BEMF 常数 [MOTOR_BEMF_CONST] 进行编程。
可以使用Equation3 和Equation4 将 Ke(以 mV/rpm 为单位)和扭矩常数转换为 Ke(以 mV/Hz 为单位)。
第 4 步:如果电机没有数据表,则通过手动旋转电机,使用示波器测量电机任意两相间的电压。示波器上应出现正弦或梯形电压波形。测量峰值电压 EPH(以毫伏为单位)和时间段 TE(以秒为单位),如图 3-4 所示。计算 BEMF 常数 Ke,如Equation5 所示。
图 3-4 电机 BEMF 常数