ZHCU957D December   2020  – October 2025

 

  1.   1
  2.   使用前必读
    1.     关于本指南
    2.     德州仪器 (TI) 相关文档
    3.     如果您需要协助
  3.   商标
  4.   7
  5. 1DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 概述
    1. 1.1 欢迎
    2. 1.2 DLP LightCrafter 双 DLPC900 评估模块 (EVM) 硬件
    3. 1.3 EVM 板
    4. 1.4 运行所需的其他项目
    5. 1.5 DLP LightCrafter 双 DLPC900 连接
      1. 1.5.1 DLP LightCrafter 双 DLPC900 LED 使能和 PWM 输出
      2. 1.5.2 DLP LightCrafter 双 DLPC900 触发输入和输出电压选择器
    6. 1.6 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 柔性电缆
    7. 1.7 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 和 DMD EVM 组装
  6. 2快速入门
    1. 2.1 为 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 加电
    2. 2.2 创建简单的图案序列
  7. 3运行 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM
    1. 3.1  DLP LightCrafter 双 DLPC900 控制软件
    2. 3.2  PC 软件
    3. 3.3  系统常用控件
      1. 3.3.1 运行模式
      2. 3.3.2 连接的 DMD 类型
      3. 3.3.3 EVM 信息
      4. 3.3.4 状态
    4. 3.4  系统设置
    5. 3.5  视频模式
      1. 3.5.1 视频支持
    6. 3.6  图案模式
      1. 3.6.1 菜单栏
      2. 3.6.2 在 Pattern On-The-Fly 下创建图案序列
      3. 3.6.3 在预存储图案模式下创建图案序列
      4. 3.6.4 使用编辑 LUT 特性对图案序列重新排序
        1. 3.6.4.1 使用编辑 LUT 特性时输入触发器的特殊注意事项
      5. 3.6.5 在视频图案模式下创建图案序列
      6. 3.6.6 使用 DMD 块加载创建图案序列
      7. 3.6.7 图形设置
    7. 3.7  批处理文件
      1. 3.7.1 执行批处理文件
      2. 3.7.2 创建和保存批处理文件
        1. 3.7.2.1 使用 GUI 创建和保存批处理文件
        2. 3.7.2.2 使用文本编辑器创建批处理文件
      3. 3.7.3 加载批处理文件
      4. 3.7.4 将批处理文件添加到固件
    8. 3.8  外设面板
      1. 3.8.1 外设选项卡
      2. 3.8.2 调试选项卡
    9. 3.9  固件
      1. 3.9.1 向固件添加图案或从中移除图案
        1. 3.9.1.1 删除图像
        2. 3.9.1.2 添加图像
        3. 3.9.1.3 添加图像和批处理文件
    10. 3.10 针对不同的受支持 DMD 对控制器板进行重新编程
    11. 3.11 闪存器件参数
    12. 3.12 JTAG 闪存编程
    13. 3.13 对 EDID 进行编程
    14. 3.14 Intel (Altera) FPGA 编程
  8. 4连接器
    1. 4.1  输入触发连接器
    2. 4.2  输出触发连接器
    3. 4.3  DLPC900 UART 接头
    4. 4.4  DLPC900 I2C 端口 0
    5. 4.5  DLPC900 I2C 端口 1
    6. 4.6  DLPC900 I2C 端口 2
    7. 4.7  JTAG 边界扫描
    8. 4.8  GPIO 和 PWM
    9. 4.9  电源
    10. 4.10 外部并行视频连接器
  9. 5电源要求
    1. 5.1 外部电源要求
  10. 6安全
    1. 6.1 警告标签
  11. 7修订历史记录

添加图像

要添加到固件文件的位图图像必须具有正在使用的 DMD 的原始分辨率。如果 GUI 遇到不正确的图像尺寸,GUI 会返回错误。请确保添加到固件的任何图像都具有正确的分辨率。

  1. 接着上一组步骤继续操作,点击 Browse 按钮,并选择第 8 步中的固件文件或重命名后的固件文件。
    注:

    在更新 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 的固件时,GUI 会创建两个固件文件。一个用于主控制器,另一个用于辅助控制器。在选择某个固件文件或更新的版本时,按住 Ctrl 键的同时分别点击选中两个名为 [firmwareimg]-primary.img 和 [firmwareimg]-secondary.img 的文件。

  2. Operating Mode 编组框中选择 Pre-Stored Pattern Mode。此时会显示 Pattern Mode 面板。
  3. 在菜单栏中,点击 Load 按钮并选择 add_72.txt。该文件通常存储在 C:\Texas Instruments-DLP\DLPC900REF-SW-5.0.0\DLPC900REF-GUI\Images and Batch files\ 文件夹中的 LCR[DMD]_Images\ 文件夹内,具体取决于所使用的 DLPC900 DMD EVM。请确保为正在使用的 DMD EVM 选择正确的文件。此文件可将 72 个 1 位图像添加到 Pattern Design 面板。请参阅图 3-10
  4. 点击 Menu 栏中的 Select All Patterns 按钮以选择所有图像。
  5. Bit Information 下面,为所有图像选择位深度 1。
  6. 为所有图像输入 120000µs 的曝光时间。
  7. 输入 10000µs 作为所有图像的暗时间。
  8. 为所有图像选择 Red 颜色。
  9. 点击 GUI 顶部的 Firmware 按钮。
  10. Batch File 下,勾选 Add Patterns ImagesClear Existing Patterns 旁边的方框。这些图案来自 Pattern Design 面板。请参阅图 3-10
  11. 在“Power up Defaults”下,更新固件标签(例如:dlp9000_6.0.0_72images)
  12. 点击 Update Firmware 按钮。
  13. 此时 GUI 将显示一个弹出框,提供更新后的固件文件的名称。
  14. 点击 Browse 按钮,并选择步骤 12 中的固件文件。
  15. 点击 Upload 按钮,并允许将固件上传至闪存。
    注:

    上传固件文件时,会在 PC 上的原始文件夹位置创建该文件的缓存版本。每次上传新固件时,GUI 都会将其与 PC 上的缓存文件进行比较,并且仅对新扇区进行重新编程。然后会更新该缓存文件以表示最新的固件映像。如果新固件和先前固件相似,这会显著提高下载速度。

    注:

    如果需要对闪存进行全面重新编程,用户可以删除缓存文件夹或从不同的文件位置选择固件映像。将固件编程到不同的电路板时,需要删除固件所在目录下的 FlashLoaderCache 子目录。

  16. EVM 复位并显示纯色幕布后,点击 Operating Mode 编组框中的 Pre-Stored Pattern Mode
  17. 此时会显示 Pattern Design 面板(请参阅图 3-10),其中包括步骤 3 中添加到面板的图案图像以及步骤 5 到步骤 8 中的所有设置。如果未显示 Pattern Design 面板,则点击 GUI 顶部的 Pattern Mode 按钮。如果当前正在运行图案序列,请按下 Stop
  18. 点击 Update LUT 按钮。
  19. 点击 Start 按钮。
  20. 所有 72 个 1 位图像都将显示为在步骤 5 到步骤 8 中输入的设置。

可以在不删除固件中当前所有图像的情况下将许多图像添加到固件,然后为不同的图案序列选择图像和位位置。为此,需要在发送到 EVM 的 Pattern LUT Definition 中编辑图像索引和位位置,然后使用 Batch File 方法将 Pattern LUT DefinitionConfiguration 设置上传到 EVM。

以下示例显示了如何从存储在固件中的 72 个 1 位图像中选择不同图像和位位置。

按照这些步骤编辑待用于图案序列的图像索引和位位置。

  1. 如果图案序列当前正在运行,请将其停止。
  2. Pattern Design 面板中删除前两个图像之外的所有图像。请参阅图 3-10
  3. 选择第一个图像并将颜色设置为“Yellow”。
  4. 选择第二个图像并将颜色设置为“Green”。
  5. 点击 GUI 顶部的 Batch File 按钮。
  6. 勾选 Enable Command Logging 框,然后点击 Clear All 按钮。
  7. 点击 GUI 顶部的 Pattern Mode 按钮。
  8. 点击 Update LUT 按钮。
  9. 点击 GUI 顶部的 Batch File 按钮。
  10. 图 3-24 展示了图案序列的 Pattern LUT DefinitionConfiguration
  11. 点击 Save Batch File 按钮以将内容保存到文件中。
  12. 点击 GUI 顶部的 Pattern Mode 按钮。
  13. 点击 Start 按钮并记下显示的图像,然后点击 Stop 按钮。
  14. 点击 GUI 顶部的 Batch File 按钮。
  15. 点击 Clear All button,并取消选中 Enable Command Logging 框。
  16. 使用记事本或类似的编辑器打开并编辑步骤 11 中保存的批处理文件。该文件通常存储在 C:\Texas Instruments-DLP\DLPC900REF-SW-5.0.0\DLPC900REF-GUI\Images and Batch files\ 文件夹中的 LCR[DMD]_Images\ 文件夹内,具体取决于所使用的 DLPC900 DMD EVM。更改图像索引和位位置,如图 3-25 所示。有关图案 LUT 定义和配置命令的详细信息,请参阅 DLPC900 编程人员指南(DLPU018)。
  17. 图 3-25 展示了两种图案图像的图像索引和位位置,其中的值与图 3-24 中的值相比发生了变化。点击 Save 保存新的批处理文件。
  18. Batch File 选项卡中,点击 Clear All 按钮,然后点击 Load Batch File 按钮,并加载步骤 17 中的文件。
  19. 点击 Execute All 按钮。
  20. 点击 GUI 顶部的 Pattern Mode 按钮。
  21. 点击 Start 按钮。

请注意,与步骤 13 中的图像相比,显示了两个不同的图像或位位置。

因此,可以将许多不同的图像添加至固件,并且在知道每个图像的图像索引和位位置后,用户可以创建不同的 Pattern LUT DefinitionConfiguration 批处理文件,从存储在固件中的图像中选择不同的图像和位位置。

DLPC900 图案 LUT 定义和配置图 3-24 图案 LUT 定义和配置
DLPC900 更新索引和位位置图 3-25 更新索引和位位置