ZHCU877C May 2021 – December 2025
PHY 器件包括集成式 MDI 终端电阻器。因此未提供外部终端。
电源:来自 PRG0 和 PRG1 域的 RGMII 信号处于 3.3V IO 电平。千兆位 PHY 器件 DP83867 需要 3.3V 的 I/O 功率,以及 2.5V 和 1.0V 的模拟电源
时钟:通过时钟缓冲器 LMK1C1103(独立输出)向 PHY 提供 25 MHz LVCMOS 时钟。
复位:PHY 的复位是通过一个电路将 IO 扩展器的 PORz_OUT 和 GPIO,以及来自 SoC 的 RESETSTATz(可选)进行与操作。默认情况下,RESETSTATz 不用于复位 PHY。IO 扩展器可通过 AM64x SOC 的 I2C1 端口进行控制。为 GPIO 提供了一个上拉电阻器和一个下拉电阻器的占用空间,可设置默认值。每个以太网 PHY 分别包含由 GPIO 驱动的复位信号。可通过对 RESET_N 引脚施加持续时间至少为 1 微秒的低脉冲来实现硬件复位。
中断:将来自 PRG1 域的两个 CPSW RGMII PHY 的中断连接在一起,并连接到 AM64x SOC 的 EXTINTN 引脚。
四个可配置的 LED 引脚和以太网 PHY 的两个 GPIO 用于指示链路状态。LED 可多路复用若干功能,用于不同的工作模式。可使用 DP83867 器件上的 LEDCR1 寄存器地址 0x0018 选择 LED 工作模式。默认配置如下所示。
LED0:默认情况下,此引脚表示链接已建立。其他功能可通过 DP83867 器件中的 LEDCR1 [3:0] 寄存器位配置。LDE0 在 CPSW PHY (DP83867) 中未使用,这也是一个 strap 配置引脚,用于设置镜像启用。这些功能并不需要,因此未提供针对 LED0 的 strap 配置。
LED_1:默认情况下,此引脚表示 1000BASE-T 链接已建立。可使用 strap 配置电阻器将此设置改为自动协商 10/100Mbps。其他功能可通过 DP83867 器件中的 LEDCR1 [7:4] 寄存器位配置。LED_1 也是 strap 配置引脚,具有内部下拉电阻,用于在 DP83867 器件中设置 RGMII TX 时钟偏差。由于此引脚在两个器件上均设为有效,如果直接驱动 LED,会导致 LED 照明变暗。因此使用 MOSFET 来驱动 LED。
LED_2:默认情况下,此引脚表示接收或发送活动。其他功能可通过 DP83867 器件中的 LEDCR1 [11:18] 寄存器位配置。LED_2 也是 strap 配置引脚,具有内部下拉电阻器,用于在 DP83867 器件中设置 RGMII TX 时钟偏差。默认条件是自动协商,链路速率为 10/100/1000Mbps,可以使用提供的 strap 配置电阻器改变这种条件。如果直接驱动 LED,用于 strap 设置的上拉电阻器会导致 LED 照明暗淡。因此使用 MOSFET 来驱动 LED。
GPIO0:在 DP83867 PHY 中,可通过 GPIO 多路复用器控制寄存器 1 (GPIO_MUX_CTRL1) 将 GPIO 配置为发挥 LED3 的功能,并可通过对 LEDCR1 寄存器进行编程来设置 LED 配置,而且该引脚用于指示作为 100Mbps 连接运行。使用 MOSFET 来驱动 LED,如下图所示。
GPIO1:在 DP83867 PHY 中,可通过 GPIO 多路复用器控制寄存器 1 (GPIO_MUX_CTRL1) 将 GPIO 配置为发挥 LED3 的功能,LED 配置可通过编程 LEDCR1 寄存器进行设置。这也是一个 strap 配置引脚,用于设置快速链路丢失 (FDP),当前为禁用状态。
以太网 RJ45 连接器中的 LED 指示:通过外部 MOSFET 实现 LED 控制。
RJ45 连接器 LED 指示 - CPSW (DP83867):LED1 连接到 RJ45 LED(绿色),指示 1000 MHz 链接;LED2 连接到 RJ45 LED(黄色),指示发送/接收活动。通过外部 MOSFET 实现 LED 控制。
图 2-21 以太网接口红色框中的电阻器是 DNI 元件