ZHCU817A September 2019 – October 2020
图 4-11 展频控制部分默认情况下,将启用展频。可以点击“Spread Spectrum Enabled”(展频已启用)按钮来禁用该功能。若要重新启用,只需再次点击此框。
此部分中的另一个按钮是“Automatic Channel Phasing”。默认情况下,“Automatic Channel Phasing”(自动 通道定相)是禁用的,但可按照启用展频的方法来启用。
三个下拉菜单 -“Dephase Ch2 to Ch1”、“Dephase Ch3 to Ch1”和“Dephase CH4 to Ch1”可以控制各通道的输出相位。可通过设置使各通道与通道 1 的相位差为“0 degree”、“45 degree”、“90 degree”、“135 degree”、“180 degree”、“225 degree”、“270 degree”或“315 degree”。“Dephase Ch2 to Ch1”、“Dephase Ch3 to Ch1”和“Dephase CH4 to Ch1”的默认值分别为“180 degree”、“90 degree”和“270 degree”。