ZHCSZ98 November 2025 MC121-Q1
ADVANCE INFORMATION
过流保护 (OCP) 功能可保护 OUTx 引脚上的集成功率 FET 免受对电源 (VM) 短路、对接地短路以及 OUTx 引脚之间的短路的影响。当流经 FET 的电流持续高于 OCP 阈值 (IOCP) 且时间长于 OCP 抗尖峰脉冲时间 (tOCP)(如 图 6-27 所示)时,系统会禁用 H 桥中的所有 FET (Hi-Z),并且 FG/RD 引脚会根据 表 6-4 指示锁定转子故障。OCP 故障恢复由 OCP_RETRY_MODE 设置。
当 OCP_RETRY_MODE 设置为 0x0 时,在 tlock_long_retry 时间结束后,MC121-Q1 会开始驱动电机(从预启动阶段),如 图 6-28 所示。tlock_long_retry 通过 (LRD_LONG_RETRY_SEL x tLRD_START) 设置。当 OCP_RETRY_MODE 设置为 0x1 时,MC121-Q1 在 3 次重试(重试时间由 tLOCK_LONG_RETRY 设置)后锁存故障;后续的电机操作只有在随后的电源复位或唤醒(退出睡眠模式)以清除故障条件后才可能进行。