ZHCSXY0A March 2025 – December 2025 TPS65214
PRODUCTION DATA
TPS65214 提供了三个降压转换器。Buck1 能够处理高达 2A 的负载电流。Buck2 和 Buck3 能够支持高达 2A 的负载电流。这些降压转换器的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,可以直接连接到系统电源或另一个降压转换器的输出。输出电压可在 0.6V 至 3.4V 的范围内进行编程:在 1.4V 以下为 25mV 阶跃,1.4V 和 3.4V 之间为 100mV 阶跃。
无论负载电流如何,这些转换器都可以在强制 PWM 模式下运行,也可以进入脉冲频率调制 (PFM) 模式以实现低负载电流。当配置为“MODE”或“MODE&STBY”时,MODE/STBY 引脚可控制该模式。向 MFP_1_CONFIG 寄存器中的 MODE_I2C_CTRL 位发送 I2C 命令也可以将降压转换器配置为强制 PWM 或 PFM 模式运行。有关详细信息,请参阅 引脚配置和功能 和 PWM/PFM 和低功耗模式 (MODE/STBY)。
这些转换器可以单独进一步配置为高带宽模式,以实现最优瞬态响应或更低的带宽,从而更大限度地减小输出滤波电容。该选择由 GENERAL_CONFIG 寄存器中的 BUCKx_BW_SEL 位完成。仅当未启用此稳压器时,才能更改此位。请注意,高带宽使用案例对输出电容的要求更高。
如果 GPIO/VSEL 通过 MFP_1_CONFIG 寄存器中的 GPIO_VSEL_CONFIG 位配置为“VSEL”,则可通过将 GPIO/VSEL 引脚拉至高电平、低电平或将引脚保持悬空来控制 Buck1 或 Buck3 的输出电压。这些设置支持多种内核电源电压或 DDR3LV、DDR4 和 DDR4LV 电源电压,无需更改 NVM。有关详细信息,请参阅通用输入/输出和电压选择引脚 (GPIO/VSEL)。
降压转换器具有有源放电功能。可以在 DISCHARGE_CONFIG 寄存器中为每个电源轨单独禁用放电功能。如果启用了放电,只要禁用电源轨,该器件就会将输出放电至地电位。
所有降压转换器均支持动态电压频率调节 (DVFS)。在运行期间可以更改输出电压,以便在 0.6V 至 1.375V 的较低输出电压范围内优化 SoC 工作点的工作电压。可通过向相应的 BUCKx_VOUT 寄存器中的 BUCKx_VSET 写入数据的方式控制电压变化。在 DVFS 引起的电压转换期间,无论放电配置如何,有源放电功能都会暂时启用。
可以根据 STBY 请求通过 MODE/STBY 引脚或 I2C 将降压转换器配置为 DVFS。当接收到 STBY 请求时,在 STBY_1_CONFIG 寄存器中启用并通过 BUCKx_DVS_STBY 位配置为 DVFS 的所有 BUCK 都将更改为相应 BUCKx_VOUT_STBY 寄存器中由 BUCKx_VSET_STBY 指定的输出电压。如果在 STBY 状态下清除 BUCKx_DVS_STBY,则输出电压会恢复为 BUCKx_VSET。如果 BUCKx_DVS_STBY 未设置,则在从 ACTIVE 转换到 STBY 状态时,相应的 BUCKx 输出电压不会更改。当转换回 ACTIVE 状态时,输出电压恢复为 BUCKx_VSET。
欠压 (UV) 监控
TPS65214 会检测降压转换器输出上的欠压。欠压阈值通过 BUCKx_VOUT 寄存器中的 BUCKx_UV_THR 位进行配置。对欠压检测的反应取决于 MASK_CONFIG 寄存器中相应的 BUCKx_UV_MASK 位和 MASK_EFFECT 位的配置。如果未屏蔽,器件会设置 INT_SOURCE 寄存器中相应的 INT_BUCK_1_2_IS_SET 或 INT_BUCK_3_IS_SET 位。该器件还在 INT_BUCK_1_2 或 INT_BUCK_3 寄存器中设置相应的 BUCKx_UV 位。
在电压转换(例如,当由 DVFS 引起的电压变化触发时)期间,该器件默认会将欠压检测消隐,并在电压转换完成时激活欠压检测。如果器件在(从 INITIALIZE 或 STBY 状态)进入 ACTIVE 状态的序列期间检测到欠压且 UV 未被屏蔽,则断电序列会在当前时隙结束时开始。
如果器件在 ACTIVE 状态或 STBY 状态下检测到欠压且 UV 未被 INT_MASK_UV 寄存器中的 BUCKx_UV_MASK 位屏蔽,则断电序列会立即启动。OC 检测不可屏蔽。
TPS65214 针对降压转换器输出提供逐周期电流限制。如果器件检测到过流持续 tDEGLITCH_OC_short 或 tDEGLITCH_OC_long(可通过 OC_DEGL_CONFIG 寄存器中的 EN_LONG_DEGL_FOR_OC_BUCKx 对每个电源轨分别配置;仅适用于上升沿),器件会在 INT_SOURCE 寄存器中设置 INT_BUCK_1_2_IS_SET 或 INT_BUCK_3_IS_SET 位,并在 INT_BUCK_1_2 或 INT_BUCK_3 寄存器中设置 BUCKx_OC 位(对于正过流)或 BUCKx_NEG_OC 位(对于负过流)。
在电压转换(例如,当由 DVFS 引发电压变化触发时)期间,过流检测被消隐,仅在电压转换完成时激活。
如果在(从 INITIALIZE 状态或 STBY 状态)进入 ACTIVE 状态的序列期间发生过流,器件会立即禁用受影响的电源轨,并且在当前时隙结束之时启动断电序列。
如果在 ACTIVE 状态或 STBY 状态下发生过流,器件会立即禁用受影响的电源轨,并且启动断电序列。
OC 检测不可屏蔽,但抗尖峰脉冲时间是可配置的。TI 建议配置最短抗尖峰脉冲时间,tDEGLITCH_OC_short。长时间过流可能会加剧老化或增大恢复时过冲。
TPS65214 会检测降压输出上的接地短路 (SCG) 故障。对 SCG 事件检测的反应是在 INT_SOURCE 寄存器中设置 INT_BUCK_1_2_IS_SET 位或 INT_BUCK_3_IS_SET 位,以及在 INT_BUCK_1_2 或 INT_BUCK_3 寄存器中设置 BUCKx_SCG 位。受影响的电源轨会立即被禁用。该器件会定序关闭所有输出并转换至 INITIALIZE 状态。
SCG 检测不可屏蔽。
如果启用了某个电源轨,器件最初会消隐 SCG 检测,以允许该电源轨斜升到 SCG 阈值以上。
TPS65214 会检测降压输出上的残余电压 (RV) 故障。对 RV 事件检测的反应是在 INT_SOURCE 寄存器中设置 INT_RV_IS_SET 位以及在 INT_RV 寄存器中设置 BUCKx_RV 位。RV 检测不可屏蔽,但可以通过 INT_MASK_WARM 寄存器中的 MASK_INT_FOR_RV 为所有电源轨全局配置 nINT 反应。不管屏蔽与否,都会设置 BUCKx_RV 标志,仅当 nINT 置为有效时才会设置 INT_RV_IS_SET 位。故障反应时间和潜在的状态转换取决于检测到残余电压时的情况:
降压转换器有一个本地过热传感器。对温度警告的反应取决于 MASK_CONFIG 寄存器中相应 SENSOR_x_WARM_MASK 位以及 INT_MASK_BUCK 寄存器中 MASK_EFFECT 位的配置。如果传感器上的温度超过 TWARM_Rising 且未被屏蔽,器件会在 INT_SOURCE 寄存器中设置 INT_SYSTEM_IS_SET 位并在 INT_SYSTEM 寄存器中设置 SENSOR_x_WARM 位。如果传感器检测到温度超过 THOT_Rising,则转换器功率耗散和结温将超出安全工作值。器件会立即将所有有效输出断电,并在 INT_SOURCE 寄存器中设置 INT_SYSTEM_IS_SET 位并在 INT_SYSTEM 寄存器中设置 SENSOR_x_HOT 位。一旦温度降至 TWARM_Falling 阈值以下(或在 T_WARM 被屏蔽的情况下低于 THOT_Falling 阈值),TPS65214 便会自动恢复。_HOT 位保持设置状态并需要通过写入“1”来清零。HOT 检测不可屏蔽。
| BUCKx_VSET [十进制] | BUCKx_VSET [二进制] | BUCKx_VSET [十六进制] | VOUT(Buck1、Buck2 和 Buck3)[V] |
|---|---|---|---|
| 0 | 000000 | 00 | 0.600 |
| 1 | 000001 | 01 | 0.625 |
| 2 | 000010 | 02 | 0.650 |
| 3 | 000011 | 03 | 0.675 |
| 4 | 000100 | 04 | 0.700 |
| 5 | 000101 | 05 | 0.725 |
| 6 | 000110 | 06 | 0.750 |
| 7 | 000111 | 07 | 0.775 |
| 8 | 001000 | 08 | 0.800 |
| 9 | 001001 | 09 | 0.825 |
| 10 | 001010 | 0A | 0.850 |
| 11 | 001011 | 0B | 0.875 |
| 12 | 001100 | 0C | 0.900 |
| 13 | 001101 | 0D | 0.925 |
| 14 | 001110 | 0E | 0.950 |
| 15 | 001111 | 0F | 0.975 |
| 16 | 010000 | 10 | 1.000 |
| 17 | 010001 | 11 | 1.025 |
| 18 | 010010 | 12 | 1.050 |
| 19 | 010011 | 13 | 1.075 |
| 20 | 010100 | 14 | 1.100 |
| 21 | 010101 | 15 | 1.125 |
| 22 | 010110 | 16 | 1.150 |
| 23 | 010111 | 17 | 1.175 |
| 24 | 011000 | 18 | 1.200 |
| 25 | 011001 | 19 | 1.225 |
| 26 | 011010 | 1A | 1.250 |
| 27 | 011011 | 1B | 1.275 |
| 28 | 011100 | 1C | 1.300 |
| 29 | 011101 | 1D | 1.325 |
| 30 | 011110 | 1E | 1.350 |
| 31 | 011111 | 1F | 1.375 |
| 32 | 100000 | 20 | 1.400 |
| 33 | 100001 | 21 | 1.500 |
| 34 | 100010 | 22 | 1.600 |
| 35 | 100011 | 23 | 1.700 |
| 36 | 100100 | 24 | 1.800 |
| 37 | 100101 | 25 | 1.900 |
| 38 | 100110 | 26 | 2.000 |
| 39 | 100111 | 27 | 2.100 |
| 40 | 101000 | 28 | 2.200 |
| 41 | 101001 | 29 | 2.300 |
| 42 | 101010 | 2A | 2.400 |
| 43 | 101011 | 2B | 2.500 |
| 44 | 101100 | 2C | 2.600 |
| 45 | 101101 | 2D | 2.700 |
| 46 | 101110 | 2E | 2.800 |
| 47 | 101111 | 2F | 2.900 |
| 48 | 110000 | 30 | 3.000 |
| 49 | 110001 | 31 | 3.100 |
| 50 | 110010 | 32 | 3.200 |
| 51 | 110011 | 33 | 3.300 |
| 52 | 110100 | 34 | 3.400 |
| 53 | 110101 | 35 | 3.400 |
| 54 | 110110 | 36 | 3.400 |
| 55 | 110111 | 37 | 3.400 |
| 56 | 111000 | 38 | 3.400 |
| 57 | 111001 | 39 | 3.400 |
| 58 | 111010 | 3A | 3.400 |
| 59 | 111011 | 3B | 3.400 |
| 60 | 111100 | 3C | 3.400 |
| 61 | 111101 | 3D | 3.400 |
| 62 | 111110 | 3E | 3.400 |
| 63 | 111111 | 3F | 3.400 |